This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC530A2W:用于 VCM 控制的 1A 恒流智能 DAC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC530A2W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1576996/dac530a2w-1a-constant-current-smart-dac-for-vcm-control

器件型号:DAC530A2W


尊敬的团队:

我已经注意到、我们的 DAC530A2W 可以支持 VCM 驱动器的 300mA 电流能力、但客户需要 1A 恒定电流能力。

我们是否有任何合适的器件来满足此要求。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    感谢您联系我们。  

    不幸的是、我们没有 1A 器件。 唯一的选择是将多个器件级联在一起。