This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:通道转换时有任何干扰?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577264/ads7952-any-glitch-when-channel-transistion

器件型号:ADS7952


您好团队:

我的客户在通道之间转换时以及在其他 ADC 中遇到电压读数出现干扰。

客户现在正在考虑使用 ADS7952、但想知道该器件是否具有类似的行为?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    我相信这对于任何多路复用 SAR ADC 来说都是个问题。 在开关期间、ADC 输入会经历大阶跃信号转换、即 不同输入之间的电势差。

    因此、正确设计 ADC 的模拟前端将非常重要。 我建议观看 高精度实验室系列:模数转换器 (ADC) 系列视频、特别是 SAR ADC 输入驱动器设计类别的七个视频。 选择正确的 RC 值和放大器(必要时)以避免性能问题、尤其是在切换多路复用通道时。

    此致、
    Joel