This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:未使用的端口

Guru**** 2900680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1576302/adc32rf55-unused-ports

器件型号:ADC32RF55


工具/软件:

您好团队:

我的客户只使用此器件的 INA。

我们是否应该将 INB1P/M 和 INB2P/M 连接到 GND?

此外、我们是否应该将未使用的 DOUT4-7 保持悬空?
DOUT 是 Tx、因此客户认为可以悬空。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    INBP/M 应连接到共模电压并将 0.1uF 电容器接地。

    在 DOUTx 上 — 在每个输出端连接到 0.1uF 电容器并接地。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    谢谢!

    我确认一下、最好将 INB1 和 INB2 都连接到 VCM、而不是 GND。 对吧?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、INB1 和 INB2 或任何未使用的模拟输入都需要连接到 VCM、并需要将 0.1uF 电容器接地。

    请参阅随附的:  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    谢谢、非常清楚!

    此致、
    Kee Kuhara.