This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:adc36XXevm 用户's 指南和 ADC3683EVM 之间的不同之处

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, ADC3683, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575726/adc3683evm-adc36xxevm-user-s-guide-and-the-differen-with-adc3683evm

器件型号:ADC3683EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC3683THS4541

工具/软件:

我们购买了  ADC3683EVM 产品

我们收到了 adc36XXevm  

因为  adc36XXevm   用户指南 和 设计文件 不是公开的

我们无法使用  

请合我

图片见附件

您能给我提供 adc36XXevm 用户指南 和 设计文件 、

顺便说一下、、使用 ADC3683EVM 实现差分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您必须将哪块数据采集板与图中所示的 ADC3683EVM 连接。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KintexTm UltraScaleTm FPGA  KCU105  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Meng、我将在今天晚些时候发送更新的用户指南和 EVM 文件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    以下是更新后的用户指南:  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau366a/sbau366a.pdf?ts = 1760368870590&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADC3663EVM

    这涵盖了所有 ADC36xx 器件、但目前尚未在所有 EVM 器件页面上发布。

    有关设计文件、请参阅链接和访问代码。

    链接:tidrive.ext.ti.com/.../3ba2b245-f5f0-4733-b848-eb28666f2bb4

    访问代码:S9iCj65美元

    请在 24 小时内下载、否则链接将过期。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    感谢 您的 答复。

    ADC36xxEVMRevG 问题说明

    1.连接电源和 USB-C

       

    断开 ADC36xx_LVDS_EVM

    详细信息:回溯(最近一次呼叫):
    文件“main.py",“,第、第 288 行、正在运行
    programFX3 中的文件“ti_sparrow_driver\SparrowController.py",“,第、第 95 行
    download_firmware 中的文件“ti_cyusb_win\CyUSB_Windows.py"(“(第(第 102 行)
    ValueError:未找到 FX3 bootloader。 尝试复位硬件。

    3.由 PC 检测到

    请问这是否是 FX3 USB 驱动程序的问题? 如果是、请提供
    使用 FX3 USB 驱动程序? 因为我无法正确下载 FX3 USB 驱动程序?

    4.  软件 (GUI -SBAC271 —ADC36xx-XXevm LVDS-EVM-GUI ) 是否与   adc36XXevm 匹配  

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    是的、这可能是 FX3 USB 驱动程序的问题。 似乎没有安装驱动程序。 在您安装 ADC36xxEVM GUI 时、它应该已安装。 安装过程中将弹出第二个安装窗口以安装驱动程序、您必须在弹出此窗口时安装驱动程序。 请卸载 GUI 并重新运行安装程序以安装驱动程序。

    如果这仍然不起作用、您可能必须通过执行以下操作在设备管理器中选择要使用的正确驱动程序:

    1.右键单击设备,然后单击更新驱动程序。

    2.点击“浏览我的电脑驱动程序“

    3.点击“让我从电脑上的可用驱动程序列表中选取“

    4.选择“Texas Instrumentses Sparrow Device“并点击旁边的进行安装

    这样可以解决该问题。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.开发板我想购买:

    2.从 ADC368xEVM 评估模块用户指南中获取的内容:可以实现与板载 FDA 的直流耦合

    3、相关示意图:

    4.从 ADC3683 数据表获得的内容(有关直流耦合)

    5、收到开发板:

     adc36XXevm

    ...

    6、原理图:

    我需要实现直流耦合、但我收到的开发板没有 FDA、用户指南中不包含任何有关直流耦合的信息。 有没有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您可以通过移除 C65、C59、C60 和 C64 并为 C65、C58、R75 和 R84 填充 0Ω 来绕过 EVM 上的平衡 — 非平衡变压器。 这样、您就可以使用 CHAP 和通道 SMA 连接器向 ADC 提供差分信号。 然后、您可以连接所选的 FDA EVM、以评估直流耦合配置中的 ADC 和 FDA。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    订购放大器 EVM 后、我们可以向您解答您在接口上可能遇到的任何问题。

    我现在将关闭此帖子。

    准备好后开始新的线程、与放大器接口有关。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了  ADC3683EVM 产品

    我们收到了 adc36XXevm  

    我们只需要 ADC3683EVM、TI 发送了错误的产品、我们需要进行 更换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了 ADC3683EVM 产品

    我们收到了 adc36XXevm  

    从 ADC368xEVM 评估模块用户指南中获取的内容:CAN
    通过板载 FDA 实现直流耦合、我们需要测试该功能。

    如果 adc36XXevm 不能满足要求,我们需要 替换 adc36XXevm。

    案例编号:CS3009813

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    遗憾的是、以前的电路板版本已停产。

    TI 网站使用新 EVM 材料更新新 EVM、用户指南等的速度非常慢。

    最好按照上述 Luke 在 EVM 上进行修改、并购买或采样 THS4541EVM 或类似器件、以启用直流耦合。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    未向您发送错误的产品。 您可以在下面看到、EVM 上组装的器件显示了一个电阻器。 我们最近更新了 ADC36xx 器件的 EVM、并从新电路板中移除了放大器。 我们还更新了用户指南、您必须先下载用户指南、然后才能更新。

    如果您想对 ADC368x 进行直流耦合、则可以按照我之前的建议进行操作。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我提出问题后、更新到您的用户‘指南、

    图片和功能

    • 具有板载平衡 — 非平衡变压器的交流耦合模拟输入,或具有 THS4541 的直流耦合选项

    该产品不符合您货件的规格、

    TI 在发货前未通知客户、TI   应对此负责

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系客户服务团队、而不是 E2E、解释这种情况并申请退款。 我们无法控制这一点。 目前、由于我们的支持限制、我们不会发运旧硬件 如果您有任何其他技术问题、请随时告知我们。