This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:铅镀层 NiPdAuAg

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571766/tps7h4010-sep-lead-finish-nipdauag

器件型号:TPS7H4010-SEP


工具/软件:

TPS7H4010-SEP 数据表指定了的铅镀层 NiPdAuAg  

TPS7H4010MRNPSEP。 我们想知道外表面 Au 或 Ag 中的元素是什么?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillermo、

    铅镀层的外层是 Au-Ag 合金、厚度为 150Å μ m 至 30Å μ m。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    关闭此主题。

    -安迪