This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:多个 TX7516

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577232/tx7516-multiple-tx7516

器件型号:TX7516


尊敬的专家:

对于神经调制项目、我想找到一种方法、在 paralel 中使用多个 TX7516、将可用的 TX 数量提高到 32 或 64(SO 2 或 4 个单位)。 您能帮助我了解如何轻松完成此操作吗? 评估套件是否可以用于此目的、或者这需要我进行大量的硬件开发?

如果需要、您可以随时提出更多问题、

此致。

Frank Nicolet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您联系我们。 请问您的确切输出电流要求以及需要多少个输出电压电平? 我们的产品系列中还有其他器件、它们具有 32 或 64 个传输电平、并且具有不同的电流驱动规格。   

    谢谢。此致

    Savyan