This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:VSENSE-和 GND 之间的最大电压差? 在 0 - 10V 模式下以"pseplace&quot 达到 0V 输出;V-上的电阻无法实现?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1576144/dac8760-maximum-voltage-difference-between-vsense--and-gnd-reaching-0v-output-with-0---10v-mode-with-spurious-resistance-on-v--not-possible

器件型号:DAC8760


工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

在电压输出模式 (0-10V) 下使用 DACx760 时、使用“自然“接线将 VSENSE-连接到 GND(例如数据表的图 9-2 中提供的)。  

但是、如果您在实际接入点(例如用于为器件上电的“V-")“)和器件内部 GND 之间的接地平面上放置任何类型的保护电路(例如共模扼流圈)、那么您(可以并且将)最终会在 V-“和 GND 之间获得电压差。 当用户现在测量 VOUT(来自 DAC)和 V-(这是唯一的可访问点,因为 GND 受保护)之间的电压时、测量中将出现偏移、幅度取决于流回保护电路的电流。  

Vout 也有同样的论证(显然)。  

现在、VSENSE-和 VSENSE+用于校正此类偏移。 那么、为什么不简单地提供 VSENSE 和 VSENSE+作为专用引脚排列呢?  
数据表指出  

 VSENSE 引脚和器件 GND 引脚之间的实际电压差预计不会更高
μV 100 μ s。 图 8-2 中器件内部 GND 和–VSENSE 引脚之间的内部电阻为
通常为 2kΩ


µV 100 μ H 意味着什么? 我在数据表中找不到任何内容、例如 VSENSE-和 GND 之间允许差异的最大额定值。 ~ 100mV 是否仍然正常? 很明显、这会耗散一些热量(根据数据表,在 2k Ω 以上 100mV 仍然功耗不大)。 µV、100mV 似乎远不止“几个 100 μ V“。

所以在我所有的问题是简单的:你允许在 VSENSE-和 GND 之间的最大电压是多少?

可能更普遍 — 可能与软件相关:从上面可以看出,只要在 v-线上有一些电阻,在单极模式和 0-10V 设置的芯片就不会达到精确的 0V。 它始终会有一些偏移。 这是正确的吗? 要在输出端实现真正的 0V、您需要进入双极模式并(通过用户校准)将负输出电压设为零值。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我正在查看此内容、稍后会回复您。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    100mV 对于-vENSE 连接应该合适(少数 100uV 可能是指正常检测连接)。 下面我们再来谈谈-vENSE 的最大电压。

    要达到精确的零输出、您是对的、单极输出模式由于零代码误差而难以达到零。 您可以使用双极模式并进行校准以达到更好的零值。

    谢谢您、
    Lucas