This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF10:DUC、NCO 和相位噪声

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577372/dds39rf10-duc-nco-and-phase-noise

部件号:DDS39RF10


您好:

我刚刚开始围绕 JESD204C 标准展开讨论、因此很抱歉、如果可以通过遵循该标准来普遍回答/解决其中一些问题...

我正在考虑将 DDS39RFS/RFxx 用于需要快速频率、相位和振幅调整以及极低相位噪声的单音 DDS 应用 (100MHz 至>7GHz)。

最初我希望在“DDS mode“下使用器件且 NCO 处于活动状态、但无输入 I/Q 数据…… 但是、FR 接口对于目标频率/相位更新速率而言略慢、幅度更新速率(受 SPI 接口限制、无法通过 FR 访问)则慢得多。

因此、现在我认为有潜力使用 FPGA 中的本地 NCO 生成 I/Q 数据以馈送到 DDS39RF10、然后与 NCO 输出混合以获得完整的功能需求:

  • FPGA NCO 接受非常快的频率、振幅和相位命令、以在几百 MHz 的范围内调整其 I/Q 输出
  • FPGA NCO I/Q 数据通过 SerDes 传输到 DDS39
  • 与 DDS39 NCO 混合、可在所需音调下实现最终 DDS 输出

 

问题 1 :我并不完全理解在这个应用程序中对 DUC 模块的需求... 在将 I/Q 数据与 DDS39 NCO 混合之前是否需要 DUC +内插?  

问题 2. :与问题 1 有关... 但是、输出采样率是否取决于输入 I/Q 数据和 DUC 设置? 它如何与 NCO 频率调优字配合使用? 或者、输出速率由 DUC 定义、而 DDS39RF NCO 则根据 NCO 状态仅调整每个 DUC 输出样本的值。

问题 3 :假设 SYSREF 要求得到满足,并且有一个恒定的 I/Q 数据流或串行器/解串器,整体相位噪声是否仅取决于 DDS39RF 器件的附加相位噪声和高速参考时钟 (CLK+/-)? 还是还取决于 FPGA NCO 中的 PN/抖动?

问题 4: 与问题 3 相关... 使用 DUC/内插滤波器是否会对相位噪声产生负面影响?

 

谢谢!
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我阅读了更多内容、认为我能够回答大部分这些问题...  

    “答案“

    问题 1 (答案): DAC 的聚合输出速率由串行器/解串器 I/Q 输入速率* DUC 内插决定……例如、如果我们以 16 倍的内插因子输入 200MSPS、那么我们将获得 3.2GSPS 输出…… NCO 在 DUC 块之后的基础上混合。

    基本上、对于给定的 DAC 时钟速率(采样速率)和 NCO 频率... 我们必须确保 JESD204C 接口以等于(采样率)/(内插因子)的速率提供样本

    问题 2.  (答案):  所需的 DUC 设置(内插因子)和输入 I/Q 数据流取决于输出采样率、以便在基于 JESD204C 输入的输出端实现连续数据流

    问题 3(答案): 只要满足 JESD204C 时序且 RxFIFO 在运行期间不下溢/溢出(即可用的一致样本)、相位噪声就会与数字输入上的抖动去耦... 仅取决于 DAC 附加相位噪声和 DAC 基准时钟相位噪声。

    问题 4(答案): 我认为这不符合我对问题 3 的答案的假设...

    如果可能、我仍然希望一位 TI 代表权衡这一点、但我觉得自己的解读“体面“...

    谢谢、

    Eric