This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3549:我的客户应参考哪个电路?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, ADC3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577963/adc3549-which-circuit-should-my-customer-refer-to

器件型号:ADC3549
主题中讨论的其他器件:ADC3669EVM

您好的团队、

ADC3549 的数据表和 ADC3669EVM 的设计文件中对 ADC3549 的模拟前端设计存在差异。 我的客户应该关注哪一个?

数据表 ADC3549

image.png

ADC3669EVM 设计文件

image.png

 

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    如果客户计划在宽带应用中使用 ADC、需要 1GHz 或更高频率、我会使用 EVM 上显示的内容。

    如果没有、则可以使用或实现两个数据表建议中的任何一个。

    此致、

    Rob