This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:在模拟输入引脚上使用 REFP 进行 TIA 设计

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577603/ads131a04-using-refp-on-analog-input-pins-for-tia-design

器件型号:ADS131A04


我正在考虑简化设计、使用 TIA 后跟 ADS131A04 来读取光电二极管电流。 我考虑的设计如下:

image.png

该设计将在所有 4 个输入通道上复制。 如您所见、我会在单极 3.7V 电源下使用 ADC、TIA 的运算放大器也是如此。 REFP 引脚的输出既用作 TIA 的基准、也用作 ADC 的基准(在正引脚上)。 这样、读数就为正(TIA 将信号反相、ADC 将其反相,因为它连接到负输入)、并且我不需要生成负电压。

这种设计是否可行? 我主要担心 REFP(使用内部基准)是否适合用作 TIA 和 ADC 输入的基准。 根据数据表、它可以提供 100uA 的电流、而运算放大器具有 10pA 范围内的偏置/偏移电流、预计 ADC 每通道消耗~18uA 的电流(在 4MHz 调制频率下、使用数据表中的公式 5)、总计~75uA。 因此、似乎这应该没问题。 我缺少什么吗?