This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:正在寻找可能的替代产品

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577689/txb0104-looking-a-possible-replacement

部件号:TXB0104


你(们)好

我们在设计中使用 TXB0104RUTR 电压转换器将 1 根导线 DQ 信号从 3.3V 转换为 1.8V。 该设计对我们没有用处、我们无法从该信号中获得正确的数据。 阅读数据表后、我们便知道不建议将此 IC 用于 I2C 和 1 线应用。 因此、我们正在寻找可能的替换产品。 DQ 信号是开漏信号。 因为我们已经设计了 PCB、所以希望采用 12 UQFN 封装的替代产品。 您是否有任何可能的替换产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    最接近的引脚对引脚器件是 TXS0104E 12-UQFN。

    此致、

    Josh