This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910S025:VCM 阻抗、数据对齐

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3910S025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1570281/adc3910s025-vcm-impedance-data-alignment

器件型号:ADC3910S025


工具/软件:

VCM 输出的输出阻抗/电流驱动能力是多少?

我假设我可以忽略 SPI 接口、将其硬件复位、并在其默认模式下将其用作普通的 10 位并行 ADC。 音频正常吗?

如果是、10 个数据位出现在哪里? 有 12 个引脚、即 D0 到 D11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    任何 ADC 上的 VCM 输出驱动强度都不是很好。 如果您计划将 VCM 输出连接到靠近的放大器、那么您应该没问题。

    否则、使用跟随器缓冲器来保持稳定的电压。 我会在 VCM 输出端、ADC 附近以及放大器输入 VOCM 引脚附近放置一个 0.1uF 电容器。

    即 10 位与 12 位。 MSB 对齐并使用 D11 向下……前 10 个输出位。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察数据表中的几个时序图可以看到 Tdclk、即数据时钟周期。 但我在任何规格中都看不到。

     ADC3910S025 的最大 Tdclk 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    只是看到了这个。 DCLK 是采样率时钟的副本、因此最大 Tdclk 将从输入采样时钟转换。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小 DCLK 周期是多少、即其最大频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    DCLK 是采样率时钟的副本。

    此致、

    Rob