This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:ADS131M06/8:使用外部基准时的增益误差?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577724/ads131m06-ads131m06-8-gain-error-when-using-external-reference

器件型号:ADS131M06


您好:

将 ADS131M06/8 器件与外部基准电压一起使用(现在考虑到该基准是理想值)时、预计应该有多大的增益误差?  

这些器件的数据表显示典型增益误差为+/–0.3%。 这高于内部电压基准的 25°C 典型精度+/–0.1%。 因此、这表明这些器件与基准之外的器件内存在实质性的增益误差影响。 是这样吗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 af_ee:

    是的、数据表中的增益误差规格以 PGA + ADC 为基准、因此与内部 VREF 无关。 如果要使用外部 VREF、则 PGA+ADC 应该提供该典型值

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。