This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:设计咨询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577704/dac5689-design-inquiry

器件型号:DAC5689


您好的团队、

我计划将 DAC5689 用于新电路板。 在数据表上、它具有时钟输入引脚和同步输入引脚。 我的要求是、我为所有电路板 ADC、DAC 和 FPGA 的 CLK 输入引脚提供主时钟。 需要使用 SYNC 引脚来同步电路板中的多个 DAC。 我将在我的电路板中使用 4 到 5 个 DAC。

我可以使用 SYNC 引脚同步电路板中的所有 DAC 吗?

此外、如果我只需要 DAC 的输出、可以通过保持 DB 未连接来仅提供 16 个输入 DA。  

请确认上述问题。

此致、

Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    可以通过 SYNC 引脚同步 DAC。 请参阅以下建议:

    另外、如果我只需要 DAC 的输出、我可以通过保持 DB 未连接来仅提供 16 个输入 DA。  [/报价]

    我对上述问题不清楚。 请说明您是否可以这样做。

    -康