This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:未检测到 ADS1293EVM–GUI 上显示“No Board Found“消息

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575866/ads1293evm-ads1293evm-not-detected-no-board-found-message-on-gui

器件型号:ADS1293EVM
主题: ADS1293 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我最近购买了两个 ADS1293EVM 评估板、但 ADS1293 GUI 软件未检测到这两个评估板。 启动应用时、会显示错误消息“No Board Found- Number of boards:0“(请参阅随附的屏幕截图)。

以下是详细信息:
- GUI 版本:ADS1293EVM GUI v1.0.0
- DLL 版本:2.0.0(版本 6)
操作系统: Windows 10 64-bit
-当通过 USB 连接时,板上的 LED 指示灯不亮
-我已经尝试了几个 USB 电缆和端口
-驱动程序不出现在设备管理器中(没有 MSP430 或 TI 接口)
-我以管理员身份安装了 GUI 并重新安装了 TI USB 驱动程序,但仍然没有检测到。

请帮助我了解以下内容:
1. ADS1293EVM 和 GUI 之间的正确通信需要哪个 USB 驱动程序或固件?
2.如何验证 MSP430 在板上是否正确编程?
3.是否有方法手动刷新固件或更新 USB 接口?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamza,

    您可能会发现 此帖子 有助于解决 ADS1293EVM 上的“No Board Found“错误。

    此致、

    Payton