This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:如何通过 AMC60704 上的 ADC 获得 DUT 的直流电流?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579281/amc60704-how-to-get-dc-current-of-dut-through-adc-on-the-amc60704

部件号:AMC60704


您好、
我只想使用 AMC60704 中的 ADC 来测试 DUT 的直流电流、如下图所示。 我在信号上添加一个并联电阻、并使用 ADC 捕获信号的电压、然后根据公式 I = V/R 获取电流值 但这样做的前提是 ADC 的阻抗必须非常大。
您能否检查这样可以获得精确的直流电流?
AMC60704 中 ADC 的输入阻抗是多少?

Capture111.JPG

提前感谢!

此致!
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、AMC60704 的输入阻抗 相对较大。  我们将输入电流(漏电流和其他原因)指定为±10µA、但通常要低得多。  假设±10µA 是可接受的测量误差、那么您可以使用绘制的电路。  我建议将一个较大的电容器 (~1nF 至 10nF) 与电阻器并联。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul;ć

    感谢您的及时答复!

    为什么需要一个 与电阻器并联的更大电容器? 或者、可以向我分享一份有关 通过 ADC 测试电流的相关应用手册?

    提前感谢!

    此致!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    由于 SAR ADC 的性质、建议使用较大的电容器。 发生转换时、内部采样电容器需要在采集时间内充电。 较大的外部电容器将有助于 通过电容电荷共享快速为采样电容器充电。  

    谢谢、
    Erin