This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:GUI 软件未检测到 ADC12DJ3200EVM

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579072/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm-not-detected-by-gui-software

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题: ADC12DJ3200 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

您能为下面的查询提供帮助吗?

客户尝试将 ADC12DJ3200EVM 电路板连接到其 windows 11 笔记本电脑、他们安装了 ADC12DJxx00 GUI、并且在仿真模式下工作、但通过 USB 连接时无法检测到该电路板。 该器件由 5V 3A 电源供电、当电路板连接到笔记本电脑时、D8 5VIN 和 D7 VDDD33 二极管均亮起、4 个 COM 端口在设备管理器中列为正常工作。 运行 GUI 时、会发生以下错误:ft_device_not_found(提示在仿真模式下重试或继续)、没有其他错误并且没有错误日志。

使用 FT_PROG、结果似乎是正确的。

image002 (1).png

您能帮助解决该问题吗? 这是 Windows 11 软件兼容性问题吗?

谢谢。此致、

Marvin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ADC12DJ3200EVM、产品描述必须为“ADC12DJ3200",“,以便、以便 GUI 能够检测并连接到实际硬件。

    在 FT Prog 中、单击 USB 字符串描述符 并更改 产品说明 即 ADC12DJ3200。 确保选中“Serial Number Enabled“(序列号已启用)、并选中“Auto Generate Serial No“(自动生成序列号)。 然后右键单击该设备的 USB 字符串描述符选项、然后单击 编程器件 。 完成后、右键点击该器件、然后选择“Cycle Port“选项。 然后、您可以在 GUI 中重新连接、它将找到电路板。

    追逐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的酒店! 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了在下拉列表中确认、我们选择了  ADC12DJ3200 以使器件连接 起来是否正确、而不是电路板标有的 ADC12DJ3200EVM-CVAL(这不允许我们连接)? 我想知道、如果软件只需要 ADC、它能否正确设置时钟? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    CVAL GUI 不同于商业 DJ3200。 我将改用该 GUI。  

    SLAC797 —ADC12DJ3200EVMCVAL GUI

    位于: https://www.ti.com/tool/ADC12DJ3200EVMCVAL

    此致、

    Rob