This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF12:绝对相位噪声电势

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580110/dds39rf12-absolute-phase-noise-potential

部件号:DDS39RF12


我试着了解预期的相位噪声性能、考虑到规格表(请参阅第 142 页)、似乎可以看出附加噪声的性能。

 

例如、在 100Hz 偏移时、在 997MHz 输出端具有–128dBc/Hz(附加)的最佳性能。 我假设、如果在 12GHz 下、这个附加噪声相当于–106.5、那么如果我在 12GHz 下的基准为–106.5dBc/Hz、则 DDS 的输出将为–125(–128 附加加–128 绝对)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将关闭此帖子、我们将通过电子邮件离线处理该帖子。

    此致、

    Rob