This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:直流导联状态开/关检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579861/afe4960-dc-lead-status-on-off-detection

器件型号:AFE4960


您好、

我将使用 2 通道配置来实现直流导联开/关检测:

通道 1:ECG3 (LL) 和 ECG2 (RA)

通道 2:ECG1 (LA) 和 ECG2 (RA)

ECG4 作为 RLD

寄存器根据数据表进行配置(随附的显示寄存器设置的图像)。 连接所有导联后、导联状态位正确 (1 1 1 1)。

问题:断开各种组合中的导联会产生随机/意外的导联状态位。

示例:断开 RA 应得到 1 0 1 0、断开 LL 应得到 0 1 1 1、但结果不一致。

为了使直流导联检测可靠、软件或硬件是否还需要任何其他东西? 欢迎提供有关偏置、滤波或配置的任何提示。

谢谢!

{{Picture removed}}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhivin、

    由于 AFE4960 符合保密协议、因此我们通过电子邮件进行本次对话。

    此致、

    Payton