This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:咨询 AMC1301DWVR 的选择原因和可能的替代方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579889/amc1301-inquiry-on-amc1301dwvr-selection-reason-and-possible-alternatives

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:AMC1200

您好:

我们目前正在考虑使用 AMC1301DWVR 作为隔离放大器。 选择这种器件的主要原因是它支持增强型隔离并通过了 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 认证。

不过、根据比较材料、AMC1200 等器件在某些情况下似乎具有类似的电气特性、例如 VIOWM 和 VIOTM。

我们的应用要求如下:

  • 根据 EN61010-1、VIOWM≥250Vrms

  • VIOTM≥4000Vpeak

如果满足这些要求、我们将考虑采用更具成本效益的器件、而不是 AMC1301。 您能否推荐保持等效特性但具有更好成本优势的替代器件?

此外、敬请提供有关如何解释标准之间参数 (DIN EN IEC 60747-17 与 EN61010-1) 的指导。 具体来说、能否直接比较 VIOWM 和 VIOTM 的值、或者我们是否应该了解到解释上的差异?

非常感谢您的支持。

Conor