This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:请查询在无电源情况下施加到输出引脚的外部电压下的 RC4580IDR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579893/rc4580-inquiry-on-rc4580idr-under-external-voltage-applied-to-output-pin-without-supply

部件号:RC4580


您好、

我们的产品中使用了 TI 运算放大器 RC4580IDR。

如所附电路图所示、存在一种运算放大器的电源引脚 (+V、–V) 保持悬空(未施加电源)的情况、而外部测量仪器 (LCR 表:1Vrms、1kHz) 向输出引脚 (OUT) 施加电压。

在这种情况下、RC4580IDR 是否会因反向电流通过内部保护结构流入器件而损坏或降低?
此外、是否应严格避免使用此类元件、如果是、您是否有任何建议的应对措施(例如串联电阻器或外部保护二极管)可确保安全运行?

我们非常感谢您的指导。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、回答正确;负电源和正电源之间存在 需要注意的二极管。

    即使电源为“高阻态“、也未供电、  仍然应该有去耦电容器。

    配置以下应用。 请注意、对运算放大器中的 ESD 保护进行了很好的描述:

    https://www.ti.com/lit/an/spva018/spva018.pdf

    一般而言、如果您可以通过输出端的电阻器将流回器件的电流限制为 10mA、则这不应导致任何故障。  但您还需要考虑通过这种反向导通可以上拉/下拉电源电压。  如果电压较低、则这可能不是风险。  

    在电压较高或功率较高的情况下、输出可驱动至超过电源电压、我们通常建议添加肖特基二极管:

    肖特基二极管有助于钳制输出电压、从而确保内部 ESD 保护不会在危险电流下导通。  

    我希望这有助于回答这里的问题。

    此致、
    Mike