This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC32RF55 原理图审阅

Guru**** 2925580 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73, LMK04828, ADS54J40, ADC32RF55, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579801/adc32rf55-adc32rf55-schematic-review

器件型号:ADC32RF55
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADS54J40、TRF37D73、 LMK04832

ADC32RF55_LMK04828.pdf 

 

我之前使用了 ADS54J40 和 LMK04828。

硬件结构如下:
LNA (TRF37D73)-> VGA (THS7530PWP)-> ADC (ADS54J40 + LMK04828)  
LNA 输入频段大约为 100MHz、并在 ADC 上进行了 1G 采样。
 
在新工程中、LNA 输入频率围绕 200MHz 到 300MHz、我想进行 ADC 和 3G 采样。
因此、我只想将现有硬件结构中的 ADC 更改为 ADC32RF55。
 
ADC32RF55 的 EV 电路板使用 LMK04832、但使用现有 LMK04828 是否存在任何问题?
我之前将 VCXO、100MHz (CVPD-922-100.000) 连接到 LMK 的 oscin、但是否可以连接 122.88MHz 进行 3G 采样?
我是否可以使用 TI 的 LMK61A2 系列等振荡器而不是 VCXO?
 
我附上了 VGA-ADC-LMK 的电路图。 您能否检查电路是否有任何问题?
 
此致
Cho
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我觉得这看起来不错,无需额外的平衡 — 非平衡变压器 T1、它与 ADC 的采样时钟串联。

    此致、

    Rob