This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:无法从源代码构建

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010270, CC2674R10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1578691/afe4960-unable-to-build-from-sources

器件型号:AFE4960
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010270CC2674R10SysConfig

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我目前正在努力提出 TIDA-010270 以构建客户端的原型。 但是、我在尝试打开工程时遇到了问题 CC2674R10_tirtos7_ticlang Biosensing_Patch_ 指定 Code Composer Studio —IDE 报告“0 project recognized(0 项目已识别)“。

我已经安装了 SimpleLink SDK 7.10 、如文档中指定的、但仍无法检测到项目。

您能否提供指导或支持来帮助我成功构建代码并对器件进行编程?

我可以通过文本消息交换或视频呼叫获得、如果这有助于加快故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您能否请在无线连接>蓝牙论坛中发布此问题、因为此问题与 CC2674R10 软件编程和 Code Composer Studio 有关。

     蓝牙论坛 

    能够帮助检测到项目。

    谢谢!

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您对我们的设计感兴趣。

    我 只需从 mysecurity 资源下载固件并成功构建即可。 请通过此 链接提交申请、确保您下载了正确的文件。  

    谢谢

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请确保您使用的依赖项正确、例如:

    • CCS 12.2(12.8 也应该没问题)
    • SimpleLink F2 SDK v7.10.1.24
    • SysConfig 1.16.2
    • TI Clang 编译器 v2.1.2.LTS

    此致、
    Ryan