This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC32RF55 + LMK04828

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J40, ADC32RF55, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579272/adc32rf55-adc32rf55-lmk04828

器件型号:ADC32RF55
主题中讨论的其他器件:LMK04828、 ADS54J40、TI-JESD204-IP

您好:

 

我之前使用了 ADS54J40、时钟作为 VCXO 100MHz 提供给 LMK04828 以生成 SYSREF、JESD 时钟、ADC 时钟等、用于 ADC 和 FPGA。

在新项目中、我想使用 ADC32RF55 将采样率提高到 3GSPS。 我是否可以像在上一个工程中使用 VCXO 和 LMK04828 一样执行此操作?

ADC32RF55 是否也可以使用 TI-JESD204-IP?

 

此致

Cho

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    是的、lmk 可以使用 100MHz VCXO 并仅使用 PLL2 以 3GHz 的频率驱动 VCO1。 这样、您可以使用 PLL1 将 Clkin0 输入锁定到 VCXO(如果需要)、从而轻松参考外部源的锁定。 是的、该器件可以与 TI JESD IP 配合使用、因为它具有 JESD204B 接口。

    追逐