This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:3/250 TSSOP16

Guru**** 2949270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574320/ads7828-3-250-tssop16

部件号:ADS7828


工具/软件:

您好、  

我想 提供 此组件 ADS7828E/250 的封装详细信息。 理想情况下、我需要以下信息:

- 模塑化合物厚度高于模芯表面
-模塑化合物材料成分
-芯片厚度
-任何金属化层厚度
-内部结构和键合线材料

这些细节对于 航天鉴定的辐射测试至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karla:

    让我看看这是否可以提供。 请允许我花点时间回到您身边。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我正在跟进此案例是否有任何更新。

    谢谢、

    Karla Castro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karla:

    我们正在准备一份可以通过论坛公开分享的报告。 我还联系了您账户的相关现场工程师、他们可能会通过电子邮件分享更多信息。 如果您在接下来的 24 小时内没有看到响应、请更新此主题。

    此致、
    Joel