This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2541:在所有功能都得到保证的情况下允许的结温

Guru**** 2868190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1578760/tlv2541-junction-temperature-allowed-where-all-functionality-is-guaranteed

器件型号:TLV2541


您好、客户可能需要对我们的建议设置进行一些说明。

TLV2541ID。 该器件的绝对结额定值为 150。 在保证所有功能的情况下、允许的结温是多少? 它的环境额定值为 85°C、但我需要工作结温才能实现完整功能以及结至电路板热阻。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    最高工作结温是在最高工作环境温度 (85°C) 下得出的、并假定功率耗散为最大(最大电流消耗,最大工作电压)。

    对于此 D 封装: R_Δ θJA = 134.8°C/W 、 R_Δ θJC (top)= 70.4°C/W 且 R_Δ θJB = 81.9°C/W 。  

    因此、 考虑到 R_θ θJA、 Vmax = 5.5V 且 Imax = 1.5mA、最大工作结温为~86.112°C。

    此致、
    Joel