This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:ADS127L18 ADC 转换能够与外部时钟源同步

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, ADS127L18EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579161/ads127l18evm-pdk-is-ads127l18-adc-conversion-capable-of-being-sync-up-with-an-external-clock-source

器件型号:ADS127L18EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS127L18

我们购买了 ADS127L18EVM-PDK 板和 PALN、用于在外部脉冲光源信号检测方面进行基准测试。 问题:ADS127L18 ADC 转换是否能够通过将光脉冲时钟与 ADC 的“Start"引“引脚连接来实现脉冲光信号数据采集、从而与外部时钟源同步?

谢谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    ADS127L18EVM 不允许使用外部“触发“事件开始数据采集。  使用 EVM 可实现此目的、但需要修改 EVM 板、从而通过移除 R38 并将跳线焊接到 START 引脚来将 START 信号与 PHI(数据采集板)隔离。  

    如果您能够使其正常工作、则无法在起始边沿之前采集任何数据、并且 在延迟时间结束之前没有任何可用数据、具体取决于所使用的滤波器设置。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用