This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于 DAC8760 规范

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8775, DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8775DAC7750

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

问题 1

常见问题解答。

当模拟电源是单个 15V 电源并且使用 0-5V/0-10V/4 –20mA 时、它是否可以在接近 0V 时输出电压而没有任何问题?

电源下余量中列出的 AVSS 是否必须设置为–0.5V 或更低?

问题 2

在 ESD 容差方面、HBM 的性能是±1.5kV、这是仅使用任何保护元件时的性能吗?

或者、这是否意味着组装数据表 9.2 中所列的电路时的容差?


问题 3
数据表中的各种规格都是在 Vref 和 DVDD 由外部供电的条件下指定的、但是当使用内部生成的 Vref 和 DVDD 时、规格如何变化?

请提供关于 TUE 的信息。

问题 4
关于短路电流的说明、电气特性中描述了典型值、但 Ta = 25℃ 时最差值(最小值,最大值)是多少?

问题 5.
还提供了 REFOUT 和 DVDD 的短路电流说明、但您也有这些的温度特性吗?

问题 6.
未使用 Vout 时的输出阻抗是多少?

问题 7
8.3.7 上电复位、当 RESET 检测电压降至低于 RESET 检测电压的时间超过 1ms 时、是否有关于复位的说明?

达到复位电压后、取消复位需要多长时间?

问题 7
我无法找到对电流输出允许的负载电阻的任何描述、但认为满足顺从电压的条件限制值是允许的负载电阻是正确的吗?

问题 8.
不使用 Iout 时、您是否有关于 Iout 的漏电流的任何信息?

问题 9.
您是否有关于  内部生成的 DVDD = 4.6V 的精度和温度特性的任何信息?

问题 10.
我从数据表的表 7.5 中知道、使用内部 DVDD 时电流消耗 AIDD 大约会增加 1mA、但使用内部 Vref 时电流消耗会增加多少?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:  

    感谢您的提问。 Joseph 正在审核并将很快提供回复  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    以下是您帖子的一些答案:

    1.在电压模式下运行 DAC 输出类似于运算放大器输出。 在电源轨附近运行时、DAC 输出很难将输出驱动至接近电源轨电压。 在第 7 页的数据表中、我们根据余量或下余量电压指定了此条件、假设输出可能不会在 AVDD 或 AVSS 电源电压范围内被驱动至 0.5V。 这当然是负载的函数、但我们仍然使规格为 0.5V。 如果要在低至 0V 精确的电压输出下运行、则需要在 AVSS 上使用负电源。  

    对于 DAC 电流输出、这真的不是问题。 在电流输出中、器件可以输出 0mA 而不会出现任何问题。  

    2.该器件的 HBM ESD 等级为 1.5kV。 它与电路板上的任何其他器件相关联。 我想指出的是、ESD HBM 测试非常具体地说明了如何针对器件进行测试。 这是一项 JEDEC 标准测试、因此每个人都以完全相同的方式运行该测试、并且向器件输送相同的总能量。 对不同版本的测试进行了非常基本的说明:

    https://www.electronicdesign.com/technologies/power/article/21799383/whats-the-difference-between-hbm-cdm-and-mm-test

    VOUT 和 IOUT DAC 的精度规格不应使用内部基准和外部基准而发生变化。 我们使用外部基准来指定 DAC、以将 DAC 的误差和基准的任何误差分开。 我要注意的是、基准本身的任何误差都相当于额外的增益误差。 作为计算的一部分、内部或外部基准误差将添加到 TUE。

    4、5. 我没有看到 VOUT、REFOUT 和 DVDD 的短路电流表征。 我不确定是否有太多关于分布或漂移的信息。 我将对此进行研究并发布回来。

    6.当 VOUT 被禁用时、它进入 Hi-Z 输出状态。 漏电流基本上为 1nA 或更低(如数据表第 20 页的图 7-43 所示)。

    7.最大负载电阻将基于器件运行的余量(或顺从电压)。 图 7-70 显示了整个温度范围内的顺从电压。 不过、我们通常使用 2V 作为顺从电压的规则。 如果最大输出电流为 24V、AVDD 电源为 12V、则您希望使用 10V 作为最大运行电压。 最大负载为 10V/0.024A = 417mA。

    8.当器件处于 IOUT 模式时、漏电流非常小。 想象一下、与 VOUT 的 Hi-Z 状态相似、它小于 1nA。 我需要注意的是、我们指定的典型输出阻抗为 50MΩ Ω。

    9.我认为对于内部 4.6V DVDD、没有任何精度和温度漂移数据。 我来看一下、看看是否有这方面的信息。

    10.使用内部基准时、回到 REFIN 的电流作为器件的负载。 该器件的电流消耗增加了约 30uA。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    感谢您的回答。

    我期待您调查剩余的问题和关于上电复位的问题。

    4、5. 我没有看到 VOUT、REFOUT 和 DVDD 的短路电流表征。 我不确定是否有太多关于分布或漂移的信息。 我将对此进行研究并发布回来。

    问题 7
    8.3.7 上电复位、当 RESET 检测电压降至低于 RESET 检测电压的时间超过 1ms 时、是否有关于复位的说明?

    9.我认为对于内部 4.6V DVDD、没有任何精度和温度漂移数据。 我来看一下、看看是否有这方面的信息。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    感谢您的回答。

    我对 Q3 还有其他问题。

    VOUT 和 IOUT DAC 的精度规格不应使用内部基准和外部基准而发生变化。 我们使用外部基准来指定 DAC、以将 DAC 的误差和基准的任何误差分开。 我要注意的是、基准本身的任何误差都相当于额外的增益误差。 作为计算的一部分、内部或外部基准误差将添加到 TUE。

    “额外增益误差“是什么意思?  

    此外、如何将内部基准误差添加到 TUE?

    数据表或其他文档中是否有关于这些产品的详细信息?

    ◎我期待您调查剩余的问题和关于上电复位的问题。

    ーーーーーーーーーーーーーーーー μ s

    4、5. 我没有看到 VOUT、REFOUT 和 DVDD 的短路电流表征。 我不确定是否有太多关于分布或漂移的信息。 我将对此进行研究并发布回来。

    问题 7
    8.3.7 上电复位、当 RESET 检测电压降至低于 RESET 检测电压的时间超过 1ms 时、是否有关于复位的说明?

    9.我认为对于内部 4.6V DVDD、没有任何精度和温度漂移数据。 我来看一下、看看是否有这方面的信息。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ s

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    3.在 DAC8760 规范中、TUE 列表假设基准是外部的、完全准确。 同样、您可以使用误差较小的基准、也可以通过测量校准掉基准误差。 但是、如果基准有一些误差、则 DAC 输出也有一些误差。 如果基准偏差 0.01%、则 DAC 输出将以相同的 0.01%关闭。 因此、基准误差看起来像增益误差。 要将基准误差与 TUE 结合、只需将其加在一起即可。 如果 TUE 列为±0.07%、并且基准具有 0.01%的额外误差、则新的 TUE 为±0.08%。

    4、5 和  9、关于 VOUT 的短路电流限制的细节很少。 在数据表中、我们列出了 30mA 的典型值。 当输出端接地时、可能会出现这种情况。 在我找到的详细信息中、当 AVDD=18V 时、当连接到 AVDD 时、短路电流限制会更高。 这通常是 38mA、差异约为 4mA。 我可能会使用类似的数字对地短路。
    对于内部基准、接地短路电流限制约为 24mA、变化约为 0.8mA。
    对于 DVDD、输出值约为 4.605V、变化约为 0.011V。 短路电流限值约为 35mA、而 1.4mA 的变化约为。
    对于上面的所有这些值、我找不到表征数据。 我只在查看某些数据的表中找到了这些值的列表。 这些值没有太多其他可添加的值。

    7.对不起,我错过了这个原来的问题。 但是、我不确定您对上电复位有何要求。 数据表的第 31-32 页详细介绍了此复位。 如果电源暂时下降或欠压、则只要 DVDD 低于 0.8V 并持续大约 1ms、器件就会复位。 对于 AVDD 电源、此 POR 阈值为 1V、也需要大约 1ms 的时间进行复位。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    感谢您的回答。

    7.对不起,我错过了这个原来的问题。 但是、我不确定您对上电复位有何要求。 数据表的第 31-32 页详细介绍了此复位。 如果电源暂时下降或欠压、则只要 DVDD 低于 0.8V 并持续大约 1ms、器件就会复位。 对于 AVDD 电源、此 POR 阈值为 1V、也需要大约 1ms 的时间进行复位。

    我得到了、如果 DVDD/AVDD 低于 POR 阈值电压约 1ms、它们将会复位。感谢您的解释。

    复位条件之后,我想确认当 DVDD 变化到 0.8V 以上(POR 阈值)并且 AVDD 变化到 1V 以上(POR 阈值)时,释放复位需要多长时间。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    感谢您的回答。

    7.对不起,我错过了这个原来的问题。 但是、我不确定您对上电复位有何要求。 数据表的第 31-32 页详细介绍了此复位。 如果电源暂时下降或欠压、则只要 DVDD 低于 0.8V 并持续大约 1ms、器件就会复位。 对于 AVDD 电源、此 POR 阈值为 1V、也需要大约 1ms 的时间进行复位。

    我得到了、如果 DVDD/AVDD 低于 POR 阈值电压约 1ms、它们将会复位。感谢您的解释。

    复位条件之后,我想确认当 DVDD 在 0.8V(POR 阈值)和 AVDD 在 1V(POR 阈值)之后释放复位所需的时间。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    我确实想指出数据表(第 32 页)中的图 8-4。 在此图中、您需要达到运行阈值以确保完成 POR。 图示如下:

    在此图中、您需要将电源置于绿色区域、以确保器件在 POR 后正常运行。 DVDD 的下限为 2.4V、AVDD 的下限为 8V。  

    器件退出 POR 后、我们不会列出设置器件所需的时间。  但是、我会在 POR 后使用 200us 作为等待时间。 这是用于 DAC8775 的时间、该器件是一款类似的器件。 需要这段时间才能将修整寄存器加载到运行中。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的回答。

    我有新问题。

    问题 11.

    设置 1 后、RESET 寄存器中的 RESET 位从 1 转换为 0 需要多长时间?

    我认为在复位完成之前、各种寄存器设置不会正确反映出来。 因此、我打算在向复位位输入 1 后引入一个固定的等待周期。

    问题 12

    关于数据表 8.3.10“帧错误检查“:
    理解“上电后在第一帧启用 CRC 模式时“具体指“上电后对 DAC 的第一次写入是配置寄存器 0x57 并设置 CRCEN 位“、在设置 RESET 寄存器时不适用、这是正确的吗?

    问题的目的是验证 NOOP 命令是否存在。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    我对以下答案还有其他问题。

    您说:

    关于 VOUT 的短路电流限制的细节很少。 在数据表中、我们列出了 30mA 的典型值。

    当输出端接地时、可能会出现这种情况。  

    →没有关于最小值和最大值的详细信息、这有什么原因吗?
    我想知道的原因是我们想在产品规格中指定电流限制值、
    但除非我们大致知道变化、否则我们无法指定该值。

    您说:

    器件退出 POR 后、我们不会列出设置器件所需的时间。  但是、我会在 POR 后使用 200us 作为等待时间。 这是用于 DAC8775 的时间、该器件是一款类似的器件。 需要这段时间才能将修整寄存器加载到运行中。

    总结一下、以下解释是否正确?

    “DAC8760 的释放电压未知。 作为参考、DAC8775 要求 200 μs 从复位释放到寄存器访问的最短等待时间、因此 DAC8760 的等待时间至少为该这么长。“

    您说:

    9.我认为对于内部 4.6V DVDD、没有任何精度和温度漂移数据。 我来看一下、看看是否有这方面的信息。

    对于 DVDD、输出值约为 4.605V、变化约为 0.011V。 短路电流限值约为 35mA、而 1.4mA 的变化约为。

    →感谢您提供内部 DVDD 的基准值。 这是否正确理解短路电流是短接至 GND 时的值? 另外、当您调查​​多个单位的实际值时、您是否发现平均值是具有 1.4mA 变体的 35mA?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6001391

    Q11

    设置 1 后、RESET 寄存器中的 RESET 位从 1 转换为 0 需要多长时间?

    我认为在复位完成之前、各种寄存器设置不会正确反映出来。 因此、我打算在向复位位输入 1 后引入一个固定的等待周期。

    [/报价]

    设置寄存器中的 RESET 位时、寄存器将复位。 当您读回寄存器时、该值将已复位回 0。

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6001391

    Q12

    关于数据表 8.3.10“帧错误检查“:
    理解“上电后在第一帧启用 CRC 模式时“具体指“上电后对 DAC 的第一次写入是配置寄存器 0x57 并设置 CRCEN 位“、在设置 RESET 寄存器时不适用、这是正确的吗?

    问题的目的是验证 NOOP 命令是否存在。

    此致、

    [/报价]

    重置设备时、设备将重新置于其原始默认状态。 因此、执行复位时、器件会恢复不使用 CRC。 复位后、您需要重新启动 CRC 模式、就像重新启动器件一样。 我不知道为什么要启动 NOOP、但除了读回寄存器之外、不需要它。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6001547

    关于 VOUT 的短路电流限制的细节很少。 在数据表中、我们列出了 30mA 的典型值。

    当输出端接地时、可能会出现这种情况。  

    →没有关于最小值和最大值的详细信息、这有什么原因吗?
    我想知道的原因是我们想在产品规格中指定电流限制值、
    但除非我们大致知道变化、否则我们无法指定该值。

    您说:

    [/报价]

    通常、我们不会指定电流限制值的最小最大值。 此参数有很大的变化、可能取决于电压和温度。

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6001547

    器件退出 POR 后、我们不会列出设置器件所需的时间。  但是、我会在 POR 后使用 200us 作为等待时间。 这是用于 DAC8775 的时间、该器件是一款类似的器件。 需要这段时间才能将修整寄存器加载到运行中。

    总结一下、以下解释是否正确?

    “DAC8760 的释放电压未知。 作为参考、DAC8775 要求 200 μs 从复位释放到寄存器访问的最短等待时间、因此 DAC8760 的等待时间至少为该这么长。“

    [/报价]

    是的、正确。

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6001547

    9.我认为对于内部 4.6V DVDD、没有任何精度和温度漂移数据。 我来看一下、看看是否有这方面的信息。

    对于 DVDD、输出值约为 4.605V、变化约为 0.011V。 短路电流限值约为 35mA、而 1.4mA 的变化约为。

    →感谢您提供内部 DVDD 的基准值。 这是否正确理解短路电流是短接至 GND 时的值? 另外、当您调查​​多个单位的实际值时、您是否发现平均值是具有 1.4mA 变体的 35mA?

    [/报价]

    正确。 然而,当我说方差时,我的意思是 1.4mA 是单个 σ 分布。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    我还注意到另一件关于 DAC8760 中的 CRC 的事情、这很不寻常、我想指出一点。 如果客户使用 CRC 模式、则应了解此行为。 通常情况下、人们希望将 CRC 代码中有错误的传输推定为该传输中有错误、因此命令或数据会被忽略。 但是、对于此器件、有一些例外情况会编程到 Verilog 中。 我为此运行了一些测试、并列出了这些例外情况。 还根据 Verilog 代码对此进行了检查。

    我能够通过设计验证这是设计的。 在通信期间、CRC 操作并不总是按照您预期的方式运行。 以下是命令及其预期结果的列表。

    对于以下写入命令、CRC 错误条件会阻止执行

    • 0x01 写入 DAC 数据寄存器–CRC 错误不执行命令并设置警报
    • 0x55 写入控制寄存器–CRC 错误不执行命令并设置警报
    • 0x57 写入配置寄存器–CRC 错误不执行命令并设置警报
    • 0x58 写入 DAC 增益校准寄存器–CRC 错误不执行命令并设置警报
    • 0x59 写入 DAC 零校准寄存器–CRC 错误不执行命令并设置警报

    对于这些命令、不会检查 CRC 错误状态、并且不会阻止命令执行

    • 0x56 写入复位寄存器 — 即使 CRC 不好、也执行命令(复位为 0x56 0x00 0x01 0x5E)
    • 0x95 看门狗计时器复位 — 即使 CRC 不正确、也执行命令
    • 0x96 CRC 错误标志复位 — 即使 CRC 错误、也执行命令
    • 0x02 寄存器读取 — 即使 CRC 不正确、也执行命令

    这是根据 RTL 代码进行检查的。 对于复位命令、我认为设计的目的是、如果存在问题、器件将在没有 CRC 的情况下轻松复位。 我不知道为什么该器件设计为不检查寄存器读取的 CRC。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的答复。

    你说过

    设置寄存器中的 RESET 位时、寄存器将复位。 当您读回寄存器时、该值将已复位回 0。

    →剂量这意味着用户在设置 RESET=1 后需要读回复位寄存器 (0x56 DB0)、如果 RESET 的读回值为“0",“,则、则会完成所有寄存器复位吗?  


    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    软件复位应该相当快、但是的、如果您能够读回复位寄存器的默认 0 位、则应完成器件操作。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的答复。

    您说:

    软件复位应该相当快、但是的、如果您能够读回复位寄存器的默认 0 位、则应完成器件操作。

    重新检查 RESET 寄存器 0x56 DB0 后、它似乎是只写。 因此我无法从 1 读回 RESET 寄存器(完成复位/正常操作)。

    另外、我发现之前的帖子表明需要 40ns 的等待。 我可以将其用作参考吗?

    您说:

    重置设备时、设备将重新置于其原始默认状态。 因此、执行复位时、器件会恢复不使用 CRC。 复位后、您需要重新启动 CRC 模式、就像重新启动器件一样。 我不知道为什么要启动 NOOP、但除了读回寄存器之外、不需要它。

    只是为了确认。
    根据您的回答、“通过复位寄存器执行复位意味着上电“、您是否理解当通过复位寄存器执行复位时、下一帧成为“上电后的第一个帧“是正确的?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    我认为复位应该需要<1ms 的时间来完成。 但是、我正在查看设计以获得更完整的答案。  给我几天时间让我从他们那里得到答案。  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的答复。

    我期待着你对我另外两个关于休息的问题的答复。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    其中一位数字设计师进行了交谈。 他说、这意味着您不应 从 复位寄存器读回来检查复位时间。 检查复位的一种更有效方法是 从已设置为非默认值的不同寄存器读回、以查看复位返回到默认值。 这将是检查复位完成情况的更好方法。

    但是、在写入 RESET 寄存器后、有几百微秒的延迟才能完成复位。 这基于模拟 电路、完成最多需要 400us 的时间。 从数字角度来看、复位传播到寄存器所需的时间不到 10us。 这些时间的总和将是完成复位的总时间。

    不需要在 RESET 命令之后发出 NOP 命令。 我们建议在上电后发出 NOP 命令、因为上电后 SPI 信号线上可能会出现异常的瞬变、这可能会被解释为通信。 除非数字线路上出现异常瞬变、否则不需要 NOP。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的答复。

    您说:

    但是、在写入 RESET 寄存器后、有几百微秒的延迟才能完成复位。 这基于模拟 电路、完成最多需要 400us 的时间。 从数字角度来看、复位传播到寄存器所需的时间不到 10us。 这些时间的总和将是完成复位的总时间。

    →我知道 410us(模拟为 400us、数字为 10us)是完成复位的时间。

    您说:

    不需要在 RESET 命令之后发出 NOP 命令。 我们建议在上电后发出 NOP 命令、因为上电后 SPI 信号线上可能会出现异常的瞬变、这可能会被解释为通信。 除非数字线路上出现异常瞬变、否则不需要 NOP。

    →我理解您的评论是关于是否需要 NOOP 命令的 Q12 初始响应。

      此外、NOOP 和 NOP 是相同的吗?

    ------------------------

    问题 12

    关于数据表 8.3.10“帧错误检查“:
    理解“上电后在第一帧启用 CRC 模式时“具体指“上电后对 DAC 的第一次写入是配置寄存器 0x57 并设置 CRCEN 位“、在设置 RESET 寄存器时不适用、这是正确的吗?

    问题的目的是验证 NOOP 命令是否存在。

    -------------------

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    很抱歉、最后一个问题之后还有另一个问题。 也请看一下这一个。

    问题 13

    您能建议如何处理以下未使用的引脚吗?  


    ALARM 引脚:开路
    BOOST 引脚:开路
    CMP 引脚:开路
    HART-IN 引脚:GND

    问题 14

    11.1.1 散热注意事项说明了这一点  

     “请注意、建议将两种封装中的散热焊盘连接到铜平面以提高热性能。“

    这是否请参阅建议通过过孔与内层 AVSS 连接?

    “铜平面“指的是什么? 它只是 PCB 上的散热焊盘面积吗?“

    问题 15

    关于背面焊盘(散热焊盘)、能否提供 TI 认为焊接处于正常状态的条件?
    我需要通过评估标准来确定是否在我们的工厂正确焊接了散热焊盘。


    (例如)
    ・焊料空洞率容差≤XX%
    ・焊料覆盖率比≥XX%“

    问题 16

    “数据表第 63 页指出:“10. 过孔是可选的、具体取决于应用;请参阅器件数据表。 建议填充、插入或包覆粘贴下的过孔。“


    我认为这意味着、由于放置过孔可以使空气更容易从 PCB 背面进入、因此建议在提供过孔时密封孔。 这种理解是否正确?

    此外、由于它表明过孔是可选的、因此了解从根本上不需要过孔是正确的吗?

    如果存在最好放置过孔的情况、请告诉我。

    问题 17

    关于上电复位部分、
    当 RESET 被释放时、输出引脚 (IOUT/RESET VOUT) 会进入高阻抗状态。
    但是、VOUT 当电源开启⇒关闭时、输出引脚 (IOUT/IOUT) 进入什么状态?
    假设它们也进入高阻抗状态是否正确?

    此问题的目的是确认 DAC 在专用电源发生故障时是否以安全方式运行。“

    问题 18

    关于 Vout 的短路电流、您能否以参考数据的形式提供设计变化范围?
    我知道数据表指出尚未执行大规模生产测试和修整、因此没有保证值。 但是、是否有任何设计值或数值?
    具体来说、我想知道 Vout 短接至 GND 引脚时的值。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    noop 和 NOP 是一回事。

    问题 12
    当第一条命令是在器件上电后启用 CRC 时、专门使用 NOOP。 这是为了确保 SPI 时钟和帧对齐。 如果第一条命令是发送复位、然后启用 CRC、则不需要 NOOP。

    问题 13
    我会通过以下方式连接未使用的引脚:
    /ALARM — 将此引脚悬空
    升压 — 将此引脚悬空
    CMP — 将此引脚保持悬空
    HART-IN — 我们建议通过 22nF 电容器将此引脚接地。 这是为了将引脚交流耦合到地、从而防止任何 EMC/EMI 噪声。

    问题 14
    散热焊盘应连接到 AVSS 电源。 为了获得出色热性能、您需要将该焊盘连接到 PCB 板上的电源平面。 通常、这是用于 AVSS 电源的大型内层覆铜。 使用此电源平面连接将器件的热量吸入到电源平面、以便很容易散热。

    问题 15
    我找到了这个有关 PowerPAD 布局指南 (www.ti.com/.../sloa120.pdf) 的 TI 文档
    PowerPAD 与器件底部的散热焊盘类似。 本文档建议使用 X 射线验证是否焊接了 50%的散热焊盘且空洞小于 50%。 第 4 页对此进行了介绍。

    问题 16
    根据我的理解、过孔会快速吸走焊料并在焊接过程中产生更多空洞。 如果过孔被填充、堵塞或包覆、则焊料可能不容易从散热焊盘下方拉出而形成空洞。 因此、是的、最好密封过孔以防止任何空洞或覆盖问题。

    我想说的是、过孔从根本上没有必要。 但是、如前所述、连接到电源平面的过孔有助于降低器件上的功率耗散。 我对所有散热焊盘使用过孔。 我无法想象这样一种情况、即我不会在散热焊盘的布局中使用过孔。

    问题 17
    当电源循环开/关时、器件会经历上电复位周期、该周期在功能上类似于复位。 在这种情况下、IOUT/IOUT VOUT 代码恢复到 0、输出返回到高阻抗状态。

    问题 18
    我没有任何关于短路电流的设计范围变化的信息。 这不是我们设计的参数、只是为了确保短路电流不具有破坏性。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的答复。

    问题 15

    我找到了这个有关 PowerPAD 布局指南 (www.ti.com/.../sloa120.pdf) 的 TI 文档
    PowerPAD 与器件底部的散热焊盘类似。 本文档建议使用 X 射线验证是否焊接了 50%的散热焊盘且空洞小于 50%。 第 4 页对此进行了介绍。

    →这两个描述似乎是在说相反的事情,那么我应该遵循什么? 如果我的解释不正确、我将感谢您的建议。

    ・PowerPAD 布局指南中的第 3 页图 4 如下所示。  

    可以堵塞过孔以防止焊料损耗和伸出。 这通常会产生最佳的热性能
    性能、但由于 PCB 板和的成本增加、因此不是必要或不推荐使用
    因为在填充过孔之前、焊料往往会首先湿润上表面。

    ・第 63 页 指出 DAC8760 数据表中的 10 如下所述。  

    过孔是可选的、具体取决于应用;请参阅器件数据表。 建议填充和插入粘贴下的过孔
    或包覆。

    问题 17
    当电源循环开/关时、器件会经历上电复位周期、该周期在功能上类似于复位。 在这种情况下、IOUT/IOUT VOUT 代码恢复到 0、输出返回到高阻抗状态。

    →VOUT 即使在电源关闭时、DAC 的 IOUT/DAC 是否始终处于高阻抗状态?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    问题 15: 首先、PowerPAD 布局指南文档确实说:“TI 建议在阻焊层定义的散热焊盘中放置散热过孔、以便将热量从 PCB 的顶部铜层有效地传递到内部或底部铜层。“ 我会对 DAC8760 执行该操作、因为该器件耗散的功率可能很高。 对于过孔建议、我会使用已填充或插入的过孔。 我认为 PowerPAD 建议只是承认这可能会增加 PCB 的额外成本。 但是、文档确实表明拔出过孔可能会阻止焊料损耗和伸出。 在这里、我遵循 DAC8760 建议。 它不会损坏或对 PCB 产生不良影响。

    问题 17: 当电源关闭时、我会认为 VOUT IOUT/DAC 不处于高阻抗状态。 当没有电源时、电路不会正常偏置。 此外、当电源为 0V 并尝试驱动输出时、电流可能会灌入连接到电源的 ESD 二极管。 使用二极管时、当输出电压被驱动到超过任一电源~0.7V(设置为 0V,无功率)时、此额外电流会开启。  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的回答。

    很抱歉有其他问题、感谢您的确认。

    问题 18:

    我有关于 CMP 终端的问题。

    ・数据表中指出、如果使用超过 470pF 的电容、则应在 GND 之间实现一个额外的 100pF 电容器。 这似乎是稍后根据数据表的修订历史记录添加的项目。 是什么导致了建议插入 100pF 电容器?

    插入 100pF 电容器是否有任何缺点?
    我想知道在电容为 470pF 或更低时是否最好不要插入它。

    问题 19:

    关于数据表中的图 9-5、
    请说明 R1、R2、D1 和 R4 的角色。

    问题 20:

    图 7-38 展示了在 CMP 端子上插入 470pF 电容器时的稳定时间。
    是否有插入 1nF 电容器的特性图?
    这是因为图 9-6 中包含了 EMC 对策的电路在 CMP 端子处插入了一个 1nF 电容器、我们正在考虑是否插入不超过 1nF 的电容器。

    问题 21:

    当 DAC 的控制寄存器和配置寄存器处于默认状态时、
    如果启动了对 DAC 数据寄存器的写入操作、实际上是否会发生写入? 还是会被拒绝?

    我的目的是了解定期数据寄存器是否更新
    如果 DAC 以意外的时序重新启动、则将执行。

    问题 22:

    如果在没有 CRC 的情况下设置 DAC、在将 32 位数据加载到 DIN 后更新锁存器后、会将什么值发送到 DAC 数据寄存器?
    由于该结构为“地址字节(8 位)+数据字(16 位)+ CRC(8 位)“、因此
    它是否会通过推送 24 位并将“数据字(16 位)+ CRC(8 位)“的低 24 位解释为无 CRC 的数据来尝试操作?
    (如果恰好与默认地址字节匹配,它是否会以这种方式运行?)

    我们计划在启用 CRC 的情况下运行。 但是、由于 DAC 在复位操作后以无 CRC 模式启动、因此发送器 (MCU) 和接收器 (DAC) 之间的消息长度可能不同。 我们担心这可能导致如上所述的意外行为。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    问题 18. CMP 引脚是 DAC 输出缓冲器的内部节点。 该节点是米勒补偿连接、用于增加输出的容性负载驱动。 一些设计人员已经发现、当输出端出现电快速瞬变 (EFT) 时、此节点可能容易损坏。 我们注意到、更高的电容会耦合更多的电荷并造成损坏、而电容更低

    之前的一名应用工程师已经对此进行了测试、并指出在 470pF 或更低电容下未出现损坏。 但是、在电容较高时、通过在 CMP 与接地端之间放置 100pF 电容可以避免损坏。 我认为、这一额外的电容会产生一个小分压器、以使 CMP 引脚锁存到接近接地位置、并防止该引脚接收到 EFT 尖峰。 我不确定这个额外电容的影响。 这可能会使输出驱动的总带宽降低甚至超过原始 CMP 电容、但我认为如果产生影响、这将不会很大。

    问题 19. 该电路是一种限流器、可防止从 VIN 拉出过大电流。 大容量电流通过 D1 从 Q1 流向 Q2。 R1、R2 和 R3 都是偏置电阻器。 R1 会限制流入 Q2 的电流、而 R2 只能从 Q1 获取如此大的电流。 D1 可防止反向电流流过电路。

    问题 20. 我没有 1nF 电容和 100pF 电容的电路的稳定时间图。

    问题 21. 如果控制寄存器处于默认状态、仍会写入 DAC 代码。 但在默认状态下、DAC 输出未启用、因此用户不会看到输出发生变化。

    问题 22. 我不确定当器件未处于 CRC 模式时会发生什么情况、用户尝试使用 CRC 字节将 32 位通信帧放入其中。 我的猜测是通信不起作用。 我认为 DIN 的输入移位寄存器会溢出、因为它需要 24 位通信。 在这种情况下、器件认为通信是发送的 32 位的最后 24 位。 根据发送的数据、通信可能不会被解释为命令、然后会被忽略。

    出于好奇心、这位客户是谁、应用是什么?


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的回答。

    问题 18. CMP 引脚是 DAC 输出缓冲器的内部节点。 该节点是米勒补偿连接、用于增加输出的容性负载驱动。 一些设计人员已经发现、当输出端出现电快速瞬变 (EFT) 时、此节点可能容易损坏。 我们注意到、更高的电容会耦合更多的电荷并造成损坏、而电容更低

    →“低电容“  似乎在中途结束,还有更多的事情要来吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    抱歉、我想说的是、较低的电容耦合的电荷更少、并且没有损坏器件。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:吴志伟:

    感谢您的答复。  

    我插入了其他问题。

    您能检查一下吗?

    问题 17: 当电源关闭时、我会认为 VOUT IOUT/DAC 不处于高阻抗状态。 当没有电源时、电路不会正常偏置。 此外、当电源为 0V 并尝试驱动输出时、电流可能会灌入连接到电源的 ESD 二极管。 使用二极管时、当输出电压被驱动到超过任一电源~0.7V(设置为 0V,无功率)时、此额外电流会开启。  

    →关于“当电源为 0V 时、您尝试驱动输出“的器件、如果   在 Vout 端子外部施加高于或低于 DAC GND 电平的电压、则压降会通过 DAC 中的内置 ESD 二极管发生、这是否正确?

    问题 20. 我没有 1nF 电容和 100pF 电容的电路的稳定时间图。

    →μ F 是正确的、可以理解如下图所示、增加 CMP 端子的电容将导致类似于红线的趋势(我引用了图 7-38)。 VOUT 稳定时间与负载间的关系)? 如果没有可用的特性图、我们可能需要调整实际器件、因此我想了解 CMP 终端与响应能力之间的关系。

    此外、我想确认是否有办法选择要插入 CMP 端子的电容器。

    问题 22. 我不确定当器件未处于 CRC 模式时会发生什么情况、用户尝试使用 CRC 字节将 32 位通信帧放入其中。 我的猜测是通信不起作用。 我认为 DIN 的输入移位寄存器会溢出、因为它需要 24 位通信。 在这种情况下、器件认为通信是发送的 32 位的最后 24 位。 根据发送的数据、通信可能不会被解释为命令、然后会被忽略。

    →当 DAC 设置为启用 CRC 时、在 DIN 接收到 24 位数据且锁存器更新后、会将什么值发送到 DAC 数据寄存器?
    当内部配置启用 CRC(32 位)时、如果指定的 SCLK 不存在、数据是否会被拒绝?

    最好的注意、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    问题 17:  

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6036253→关于“当电源为 0V 并且您尝试驱动输出时“的器件、可以理解如果   在 Vout 端子外部施加高于或低于 DAC GND 电平的电压、则通过 DAC 中的内置 ESD 二极管会产生压降是正确的吗?

    正确。 当电源为 0V(等效接地)并且输出被驱动时、当任一二极管正向偏置时、输出端的内置 ESD 二极管可能会灌入或提供电流。

    问题 20:  

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6036253如下图所示增大 CMP 终端电容将导致类似于红线的趋势(我绘制了图 7-38)是正确的。 VOUT 稳定时间与负载间的关系)? 如果没有可用的特性图、我们可能需要调整实际器件、因此我想了解 CMP 终端和响应性之间的关系。

    除了数据表中的曲线外、我没有看到 CMP 电容的稳定时间的任何特性曲线。 我想平坦部分会更高、因为它需要更长的 RC 稳定时间、并且它会向右移动斜率。 但是、我没有这方面的任何数据。 请注意、470pF 是仅 CMP 使用的最高电容。 当 CMP 电容值较高时、应使用 100pF 的接地电容。

    除了通过实验方法之外、没有任何特定的电容器选择方法。 同样、该电容是米勒电容、因此它使用输出级的增益来创建第一个极点、以减慢带宽。 频率还将取决于输出端使用的负载。

    问题 22:

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6036253→当 DAC 设置为启用 CRC 时、在 DIN 接收到 24 位数据并且更新锁存器后、会向 DAC 数据寄存器发送什么值?
    当内部配置启用 CRC(32 位)时、如果指定的 SCLK 不存在、数据是否被拒绝?

    当 DAC 设置为启用 CRC 并且值设置为不带 CRC 的 DAC 数据寄存器时、我猜这会标记 CRC 错误、器件会拒绝该数据。 这里、DIN 移位寄存器有 1。 未完全填充;2. 未收到正确的 CRC 值。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    问题 23

    数据表的第 8.3.6 节指出:

    “为了避免输出出现干扰、请在更改电压范围之前通过向表 8-17 的 OUTEN 位写入 0 来禁用输出“

    是否可以使用下面的 ① 中所述的程序同时执行更改?
    这是因为我们希望尽可能减少切换所需的交互次数。


    ① 图案 1
    (1) 将 CONTROL 寄存器中的 OUTEN 设置为“0"</s>“
    (2) 同时将 RANGE[2:0]设置为任意、并将 CONTROL 寄存器中的 OUTEN 设置为“1"</s>“


    ② 模式 2
    (1) 将 CONTROL 寄存器中的 OUTEN 设置为“0"</s>“
    (2) 将 RANGE[2:0]设置为 CONTROL 寄存器中的任意值
    (3) 将 CONTROL 寄存器中的 OUTEN 设置为“1"</s>“

    问题 24

    关于 DAC 读取操作、如果锁存器上升沿在单条消息(24 位或 32 位)的中间发生、那么了解它仍将尝试以指定的消息长度进行响应是否正确? 或者在该时钟周期之后会取消响应吗?
    我想知道是否可以中途取消读取操作。

    目标如下:
    DAC 计划在启用 CRC 的情况下运行。 但是、如果只有电源复位、它会切换到无 CRC 模式。 因此、我担心、如调查 Q22 中所述、32 位数据可能会错误地写为意外的 24 位数据。 作为对策、我打算始终在写入前执行 24 位读取、以验证未发生复位。 计划是循环完成序列 (1) 至 (3)。
    (1) 24 位读取命令
    (2) 32 位写入命令
    (3) 32 位读取命令

    如果 DAC 未复位、根据对 Q22 的响应、我相信 (1) 中的读取命令会由于 CRC 错误而被拒绝并返回全零数据。
    如果复位、某些数据将返回 (1)、因此我计划根据该响应内容确定复位状态。
    出现我的问题是因为我想通过只读取地址字节并取消命令的其余部分来缩短 (1) 的验证时间。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    问题 23. 我认为模式 1 就足够了。 禁用输出的原因是要确保从 DAC 的输出中清除缓冲器和工作点。 通过将输出使能设置为 0、可以清除工作点。 之后、您应该可以自由地更改输出范围和复位输出。

    我需要注意的是、这些干扰也可能是任何连接到输出缓冲器的电容的函数。 如果输出端或甚至 CMP 电容中有任何电容、则需要对这些电容进行放电、以确保输出缓冲器干净启动、无需先前的输出配置。

    问题 24. 我可能会做一些不同的事情。 我认为最好读回具有 CRC 设置的配置寄存器。 启用 CRC 后、读取寄存器的序列为:0x02 0x00 0x0B 0xE7。 如果设置了 CRC、则读回 0x00 0x00 0x08 0x38。 除前一个响应之外的任何读取都将指示 CRC 中存在问题。 SPI 被中断(通过 CRC 显示)、或者器件已复位或断电并开启。

    但是、如果顺序为:
    (1) 24 位读取命令
    (2) 32 位写入命令
    (3) 32 位读取命令

    在 (1) 处、仅当器件复位时、读取命令才有效。 如果器件处于 CRC 模式、则我认为器件返回 0xFFFFFF。 在 (2) 处、如果器件处于 CRC 模式、则将进行写入。 如果器件已复位、则不会发生此写入命令。 在 (3) 处、也会发生相同的情况、要么在启用 CRC 的情况下进行读取、要么在器件复位时不会发生读取。

    同样、我认为读回配置寄存器会更简单。 如果读取正确、则器件应该正常。 如果读取不正确、则表示 CRC 响应出现问题或器件已复位。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:吴志伟:

    感谢您的答复。

    关于 Q24 回复、请确认以下内容:

    ・不会“我认为读回配置寄存器会更简单。“ 意味着、建议在读回配置寄存器时读入 (1)?

    ・关于“如果器件处于 CRC 模式、则我认为器件返回 0xFFFFFF“的器件
    我了解、如果在 CRC 模式下发送 24 位数据、则由于 CRC 错误、SDO 线路将不会运行(剩余 Hi-Z)。 这不正确吗?
    在这种情况下、我认为它是返回 0x000000 还是 0xFFFFFF 取决于电路配置。 这种理解是正确的吗? 或者、该处理似乎设计为在接收到异常消息时返回 0xFFFFFF?

    问题 25

    从启动切换到 CRC 模式到更改生效需要多长时间?
    作为初始化过程、我们按照“切换到 CRC 模式→更改配置寄存器“的顺序发送命令。
    但我想知道切换之前是否需要等待时间。

    此致

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    问题 24. 当 LATCH 引脚为高电平时、SDO 为 Hi-Z。 只要 LATCH 为低电平、输出可能未定义。 这意味着会驱动输出引脚、但该值可能是随机的(或可能重复上一条命令)。 如果配置寄存器读回正确、则表明已启用 CRC。 如果输出没有恢复正确、则可能是以某种方式禁用了 CRC。

    问题 25. 在配置寄存器中设置 CRC 模式时、会立即发生更改。   在下一帧通信之前、您应该只需要等待锁存引脚的最短高电平时间 (T5 为 40ns)。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    我想确认是否遵循您的评论。

    吴志刚说:

    问题 24. 当 LATCH 引脚为高电平时、SDO 为 Hi-Z。 只要 LATCH 为低电平、输出可能未定义。 这意味着会驱动输出引脚、但该值可能是随机的(或可能重复上一条命令)。 如果配置寄存器读回正确、则表明已启用 CRC。 如果输出没有恢复正确、则可能是以某种方式禁用了 CRC。

    ⇒关于“只要锁存为低电平...“的响应、这是否描述了在 DAC 处于 CRC 禁用模式时发送 32 位数据消息时的行为? 我不太理解这部分的背景。
    假设情况如此、我的问题如下:当它说“返回随机的输出值“时、“随机“是否意味着不返回预期的消息、还是意味着返回真正随机的无意义的消息?

    在什么情况下、预期会重复上一个命令?

    我还有两个问题。

    问题 26

    关于 SDO 引脚、建议的最大输出电流是多少?
    数据表第 7.5 节中的电气规格定义了 200μA 条件下的输出电压。 这是否代表允许的限值?
    我想知道它是否可以直接驱动光耦合器(几 mA 时)。

    问题 27

    关于数据表 8.5.1.1 中的 SPI 帧、
    虽然读取命令的地址字节作为 0x02 发送、但返回消息中的地址字节是否没有作为 0x02 返回? 尽管这是与 DAC7750 不同的组件、但在实际硬件上进行验证时、返回的地址字节为 0x00。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    问题 24. 很抱歉、我没有清楚地解释。 我指的是图 7-2 中的回读模式时序。 我想说的是、时钟输出数据应该按照图中所示通过两个不同的帧来完成。

    首先、应该有一个读取帧、然后有一个 NOP 帧在时钟沿输出数据。 在具有 SDO 的读取帧期间、数据未定义。 因此、我不会使用读取帧、然后使用另一个 连续读取帧来按时钟输出数据。 该图没有显示、当锁存器为低电平时、SDO 不是 Hi-Z。 同样、我将始终同时使用读取帧和 NOP 帧从器件读回数据。


    问题 26. 200uA 值是最终测试中用于检查 VOH 和 VOL 电平的值。 我相信该器件可以灌入和拉取更大的电流、但我没有任何关于它可以驱动的电流量的信息。 我想最大电平非常接近光耦合器所需的电平、但在不同的条件下、这可能会发生变化。 因此、我不会直接连接它并使用缓冲器。

    问题 27. 我将再次参考图 7-2 中的回读模式时序。

    在用于时钟输出读取数据的 NOP 上、数据表特别指出前八位应视为无关位、不会直接将其标记为返回地址。 我认为在某些情况下、这些位的设置可能不同、不会依赖它们返回读取地址。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    感谢您的回答。

    关于 Q24、我还有其他问题。

    关于继续运行的“NOP 帧“、它指的是什么特定的操作? 它是图 7-2 中的红色框。 时序图的回读模式时序?

    关于“因此、我不会使用读取帧、然后使用另一个 连续读取帧来按时钟输出数据。“ 我们正在考虑以下行为。 我认为这与你指出的操作无关。 这种行为合适吗?

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../DAC8760_5F00_Q24_2D00_3.pdf

    问题 28

    关于表 8-16、
    读取标记为“X"(“(无关紧要(无关紧要位)和“保留“的寄存器位时、会读取哪些数据?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    问题 24. NOP 基本上是“无操作“命令。 这是我在上一篇文章中使用的图 7-2 副本中包含的红色框。 在 DAC8760 中、它位于地址字节 0x00 处。 要执行 NOP、您将在 0x000000 中发送到器件(如果启用了 CRC、则为 0x00000000)。

    NOP 用于在发送读取寄存器命令时在时钟沿输出数据。 这基本上是它的唯一功能。 重点是在读取期间、您不希望使用另一个命令在时钟沿输出数据。 客户的顺序是好的。 在它们的顺序中、它们似乎希望写入寄存器并读回已写入的寄存器。 当它们确实读回寄存器时、应该确保它们使用 NOP 在时钟沿输出读取的数据。

    问题 28. 对于这些寄存器、NOP、读取操作、复位、看门狗计时器复位和 CRC 故障不是可读寄存器。 对于配置寄存器(位 15:11)和状态(位 15:5)、它们要么无关、要么保留。 这意味着客户不应将其用于任何用途。 我认为它们不会被编程为特别输出任何内容、输出可能是随机的。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:吴志伟:

    感谢您的答复。

    我了解 NOP 命令“0x000000(启用 CRC 时为 0x00000000)“。
    根据说明“重点是、在读取期间、您不希望使用另一个命令来计时输出数据。“ 我认为 DAC 可以在输出数据时接收后续命令。
    这是为什么您特别建议执行 NOP、因为不建议这样做?

    此外、如果在输出期间发送 NOP 以外的命令、DAC 预计会发生什么情况?
    例如、如果它在数据输出期间接收到“0xFFFFFF(启用 CRC 时为 0xFFFFFFFF)“、或如果噪声导致部分损坏(如“0x000001")“)。
    只要它与任何命令都不匹配、我们可以假设它正常吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 吴志伟:

    到目前为止、您是否有任何更新?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    我不确定我完全理解您的问题。 在图 7-2 中、该图显示了一个用于在时钟沿输出数据的 NOP(标记为 NOP 条件)。 此外、在“读取操作“部分(第 8.5.1.3 节、P40)中。 数据表规定“遵循读取操作并发出无操作 (NOP) 命令、在时钟沿输出地址寄存器“。

    大致说明的是、在读取器件寄存器期间、应始终使用 NOP 在读取命令之后按时钟输出数据。 在读取期间、不应使用任何其他东西在时钟沿输出数据。

    如果器件接收到 NOP 以外的数据、我不知道从数据读取中产生的任何其他数据、而不是要读取的数据。 但是、数据表特别规定使用 NOP、我不会推荐数据表中规定的其他操作。


    Joseph Wu