This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC 输出通道处于低电平

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1578621/dac60508-the-dac-output-channels-are-at-low

部件号:DAC60508


尊敬的团队:

在我的设计中、我使用 DAC 器件型号:DAC60508ZRTET。

我的问题是我使用 SPI 写入数据、但输出卡在“0"。“。

更多详细信息:

  1. 我使用示波器 SPI 信号进行测量 — CLK 看起来正常、CS 在写入期间变为低电平、SDI 信号包含通道编号的数据及其数据、SDO 是先前写入的数据的回波。 数据在 CLK 的下降沿准备就绪。
  2. I measure 引脚 1 — 基准电压,它的值为 2.5V(符合预期)。 我测量电压、这些电压为 3.3V。
  3. 我仅使用 5 个输出。 另一个未连接。
  4. 所有寄存器都处于默认状态。 我唯一写入的数据是通道[DAC0 - DAC4]的数据。

我在做什么? 正确的初始化是什么? 为什么输出处于低电平?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您可能遇到的问题是必须设置 Ref Div 位。 尝试将 GAIN 寄存器中的 REF DIV_EN 位设置为 1、然后再次尝试写入 DAC。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是有效的!

    数据表中并未说明这一点。