This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3569:<question>PRBS 寄存器设置和 ADC3569 端口

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1576472/adc3569-question-prbs-register-setting-and-ports-for-adc3569

器件型号:ADC3569


工具/软件:

大家好!

我对 PRBS 寄存器设置和 ADC3569 端口有两个问题。

1. 我确认了数据表中的“8.3.9.6 输出扰频器“。

    扰频输出数据规定使用由 0x146 组成的 PRBS 位发送。

   但是、0x146 与启用 GPIO 相关、不包括 PRBS。

   请问 PRBS 寄存器和端口的正确值是否为 0x116、而不是 0x146?

2.请告诉我 PRBS23 的种子值。

此致、
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    1) 感谢您了解这一点、这是数据表中的类型。 正确的寄存器地址为 0x116。

    2) 理想情况下、可通过将输出数据与 ADC 输出的 PRBS 位进行异或运算来重建扰频数据。 我可以问为什么您想知道用于生成 PRBS 的种子值吗?

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke-san、

    非常感谢您的回答。

    1) 我们知道 PRBS 寄存器值为 0x116。
    ADC3569 的 PBR 可以使用寄存器 0x116 进行设置、但用户是否需要配置接收端?

    2) 关于种子值
    我们正在向客户确认他们为什么想要知道种子价值。
    我们将在确认客户的原因后回复您。
    此外、如果客户使用 PRBS23、种子值是否是一个固定值?
    如果种子值是固定的、请告诉我种子值是多少。

    此致、
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    我相信、对于争吵的运作方式、有一些混乱。 是的、您确实需要配置接收端以对数据进行解密。 ADC 通过为每个样本生成奇异 PRBS 位来对数据进行扰频。 然后、每个样本的每个数据位与 PRBS 位进行“异或“运算。 PRBS 插入样本后、由 ADC 发送到接收器。 您可以使用寄存器 0x116 选择此位的位置。 要对数据进行解密、接收器必须提取 PRBS 位(根据您选择将其插入样本中的位置)并将每个数据位与 PRBS 位进行异或运算。 您无需知道 PRBS 发生器的种子、因为 PRBS 位将发送到接收器。

    此致、

    Luke Allen