This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014L:选择相同的封装 ADC

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1578386/ads1014l-same-package-adc-selection

器件型号:ADS1014L


您好、TI 人

 

我的客户当前查找的是 ADC。 规格需要 1 通道,8 位 — 12 位,封装小于 4mm^2 ,需要 1.8V 数字 SPI/I2C 接口。

我找到了 ADS1014L ,但 DSBGA 封装间距是 0.35mm。 客户的制造能力只能允许芯片间距大于 0.4mm、我们能否有一个更合适的替代方案?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    以下是客户可能感兴趣的一些器件:

    ADS7142 — 具有 1.8V I2C 的 12 位 ADC、采用 10 引脚 X2QFN 封装(RUG 1.5mm x 2.0mm、0.5mm 间距)

    ADS7041 — 具有 1.8V SPI 的 10 位 ADC、采用 8 引脚 X2QFN 封装(RUG 1.5mm x 1.5mm、0.5mm 间距)  

    ADS7040 — 具有 1.8V SPI 的 8 位 ADC、采用  8 引脚 X2QFN 封装(RUG 1.5mm x 1.5mm、0.5mm 间距)  

    此致、

    Andrew