This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:通道 7 在阈值低时发出误报

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566212/ads8668-false-positive-alarm-on-low-threshold-for-channel-7

器件型号:ADS8668


工具/软件:

您好:
我正在使用多个 ADC 通道 (0、3、4、5、6、 7)。
当任何通道值超出定义的下限和上限阈值时、我会使用警报引脚和相关寄存器来通知我。

此设置适用于除通道 7 之外的所有通道。 我遇到了一个问题、即当写入低阈值寄存器的值超过 0x01F 时、通道 7 的低阈值始终会触发、即使实际 ADC 值远高于预期阈值也是如此。
我要设置的阈值为 0x71F。 但是、即使将其设置为 0x02F、也会导致警报提前触发。 我从寄存器中读取了 ADC 计数、它们在不应激活警报的范围内。
是否报告了有关信道 7 的任何已知问题或任何其他与警报相关的问题? 导致此行为的原因是什么、是否有推荐的解决方案?

此致、
Candelaria Figliolo Cajal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candelaria、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 感谢您的提问!  

    为了确保我知道、您将通道 7 的警报下限阈值配置为 0x71F、但在 ADC 输出达到 0x01F 之前不会触发警报、对吗?  

    您是否配置了迟滞的任何值?  

    您能否分享您针对通道 7 警报的寄存器配置、包括低阈值和高阈值以及迟滞? 如果您也可以分享功能信道的值、这也会很有帮助

    您是否注意到通过寄存器读回或通过 ALARM 引脚触发警报?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、
    感谢您的答复。 以下是我问题的更多详细信息。

    什么通知是假阳性。 因此即使不应触发警报、也会触发警报。
    我将迟滞配置为 0。

    我从 ADC 读取的值为 2067 (0x813)、在 ADC 低阈值中配置的值为 1823 (0x071F)。 我注意到的行为是、只要低阈值高于 0x01F、它就会始终触发低阈值(0x01F 来自我尝试降低阈值,直至停止触发)。  

    注意:错误计数器会显示一个内部计算值、显示我认为应该触发多少次、这与警报寄存器的读取无关。 警报寄存器位于下一个图像中。
    Value_Counts 是我从 ADC 读取的值。 LLOWER_容忍 计数是为警报配置的下限阈值。 UPPER_容忍 计数是我为警报配置的较高阈值。

    我注意到在 ALARM 引脚和 ALARM 寄存器中都触发了警报。



    作为参考、我向您展示了其他未触发且工作正常的通道:





    我会在下图中向您发送 SPI 通信 、用于配置通道 7 警报:


    下图是 ADC 通道 6 计数的读取、其中命令用于下一个接收通道 7:


    以下是通道 7 的读数:



    此致、
    Candelaria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candelaria、  

    感谢您分享屏幕截图、这很有帮助。   

    用户可以理解、即使将 0x71F 配置为下限阈值、但它似乎响应 0x1F。   

    只是为了确保所有通道都配置为相同的范围或至少与预期输入的适当范围、对吗?  

    您还能分享 ADC 的原理图吗?  我想确认器件和通道的接地配置。 是否可以探测 CH7 接地引脚? 还是在 AIN_7P 和 AIN_7GND 之间进行差分测量? 输入端是否也出现~2.5V 电压?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、
    所有通道均配置为类似的范围、根据预期输入的合适值及其容差进行变化。 查看之前发送的所有通道的配置图像。
    以下是请求的图像:

    此致、
    Candelaria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candelaria、  

     

    感谢您的分享、这对您很有帮助。  

    您分享的设置对我来说很好

    请允许我有一些时间在我的最后复制这个,看看我是否有相同的回答。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    您是否能够复制它?