This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:SPI 输出电压检查

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1578071/dac60501-spi-output-voltage-check

部件号:DAC60501


您好、TI 人

我的 VDD 客户设计 DAC60501 现在为 5.5V。 它们使用 2 种类型的 FPGA 1.8V 和 3.3V。  

客户想要确认 DAC60501 的 SPI 输出数字电平有多高的电压? 它是 VDD 还是在它是 OD 时需要上拉?  

对于 1.8V 和 3.3V SPI 接口连接似乎符合 VIH VIL 电平标准 (VDD = 5.5V)、您是否有任何建议?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    现在我来看看输出电压是多少。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我应该提前意识到这一点 — 该器件没有 SDO 引脚! 因此、没有可用的数字输出。

    1.8V 和 3.3V 满足 1.64V 的最低所需高电压要求、因此您的 SPI 电压应该可以正常工作。

    谢谢、
    Erin