This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:有关 DAC8830ICDRG4 的问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1577986/dac8830-questions-regarding-dac8830icdrg4

器件型号:DAC8830


P12 工程中使用的 DAC8830ICDRG4。 电压基准标称值 (REF) 为 5.006V、高于 VDD (5V)。

是否允许 REF 相对于 VDD 轻微超出;如果是、则 REF 的最大允许超出值相对于 VDD 是多少、以及该超出值将如何影响 DAC 的精度特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:

    一般来说、电压的最大 VDD 为+0.3V。 您将看到的主要问题是代码间输出的 LSB 大小较高、并且增益会略高。 下面是一个示例、说明这可能是什么情况、忽略其他形式的 DAC 错误。 此外、您将看到 DAC HIT VDD(最大输出)的输出代码低于正常值。

    谢谢、
    Erin