This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7634:+/–5V 至+/–10V 的输出振幅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7634, DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580888/dac7634-output-amplitude-from--5v-to--10v

器件型号:DAC7634
Thread 中讨论的其他器件: DAC81404

DAER 团队、

我的客户正在寻找 DAC、其设备如下:

 - 4 通道
 16 位
 -稳定时间< 250uS
 -输出±10V
 - SPI 接口

我选择了 DAC7634、但该 DAC7634 的输出为+/–5V。
您是否有任何合适的应用程序在+/–5V 至+/–10V 之间输出振幅?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshi-San、


    我认为 DAC81404 是一款适合客户应用的器件。 该器件具有四个通道和 16 位分辨率。 稳定时间比 250us 快得多。 该器件的输出范围设置为双极范围为±5V、±10V 和±20V、单极范围为 5V、10V、20V 和 40V。 该器件还可与 SPI 配合使用。

    您可以在以下产品文件夹中找到有关 DAC81404 的更多详细信息: https://www.ti.com/product/DAC81404

    Joseph Wu