This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:ADS7950SBRGET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7950, ADS7953EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575428/ads7950-ads7950sbrget

器件型号:ADS7950
Thread 中讨论的其他器件: ADS7953EVM-PDK

工具/软件:

您好、


我们将使用 4 通道 ADC ADS7950SBRGET 出现在我们的一个产品中。 您能查看随附的原理图并分享您的反馈吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、您能否告诉我、我是否可以将 REF5025ID 电压基准 IC 替换为来自 PMIC 降压转换器或 LDO 的 2.5V 输出?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    ADS7950 原理图看起来很好。 您能分享每个通道的输入是什么吗?  

    至于将基准替换为开关转换器、我建议不予采用。 只要输出噪声足以满足您的精度目标、LDO 就可以作为替代产品。 请记住、基准噪声会直接影响 ADC 的增益误差。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您查看原理图。

    ADC 主要用于两种应用:

    1. 温度监控: 读取系统内不同电路板上的热敏电阻。 热敏电阻进行多路复用、多路复用器输出路由到 ADC 输入通道(如图所示)以进行顺序温度测量。

    ...

    1. 模拟信号采集: 测量来自单独科学或实验子系统的模拟信号。 该信号将连接到其中一个 ADC 通道、以进行定期数据采样和监控。

    我们计划保留 REF5025ID 设计中的精密电压基准 IC。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    感谢您的分享。 我认为该电路应该表现良好。 我建议以较慢的速度运行采样率、以便增加采集时间。 这将有助于实现 ADC 的稳定性能。

    当多路复用器通道切换时、ADC 可以在输入中看到大阶跃信号。 如果内部采样电容器没有足够的时间完全充电至输入电压、则会导致建立误差。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的推荐。 我们会降低采样率。 您能提出一个合适的范围窗口吗?

    此外、关于 PCB 布线、是否应将模拟部分和数字部分分开? 我指的是 ADS7953EVM-PDK 评估模块、看起来模拟部分和数字部分没有分开。 是否可以在所有层上遵循相同的方法并使用一个共同的实心接地平面(同时针对模拟接地和数字接地)?

    此致、

    Kavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    由于温度监测通常是一种相当慢的应用、我可以看到这一点。

    通常可以使用、与单独的接地层相比、在模拟和数字之间使用共享接地可实现可忽略不计的性能影响。 主要问题是数字噪声会破坏模拟转换电压。 对于此器件分辨率和架构、这不是问题、如果模拟和数字之间的接地基准可以处于相同的电位、则建议两者共用接地。

    此致、
    Joel