This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-SPI:在 ADS1258 上、当 EP 接口复位时会发生什么?

Guru**** 2667735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580669/ads1258-ep-on-the-ads1258-what-specifically-occurs-when-the-spi-interface-resets

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP


您好、当 CLKIO 上具有外部 16MHz 输入时、我尝试每 1ms 读取一次状态寄存器。 在 1ms 时、SPI 接口在每个周期复位(因为默认复位在 4096 个 fclks 或~250us 后发生)。 我认为 SPI 接口复位意味着所有寄存器都设置为默认值、但我没有看到明确说明。  

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    当 SCLK 处于低电平的时间超过 4096 个 fCLK 周期(或 SPIRST=1 时为 256 fCLK)时、仅复位 SPI 接口;在 4 线 SPI 模式下将/CS 引脚设置为高电平时具有类似的行为。  寄存器值不会复位、将保持其当前状态。  

    当使用 3 线 SPI 模式且/CS 引脚持续连接低电平时、该功能有助于恢复由于 SCLK 上的干扰而导致的通信。

    数据表的 SPIRST 寄存器设置部分对该行为稍作说明。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用