This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:2.5V 对 CLK 信号的依赖

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580446/amc1035-q1-dependency-of-2-5v-on-clk-signal

器件型号:AMC1035-Q1


您好团队:  

 

我想了解一下 2.5V 如何依赖于 CLK 引脚。 我需要分析一个场景,其中 AMC 的电源可用,但 CLK 不存在。 我从数据表中了解到、输入偏置电流会有所增加。 我想进一步了解

  1. 当没有 CLK 时、是否会对 2.5V 基准产生任何影响? 如果是,多少?
  2. 是否建议在正常情况下使用 2.5V 作为外部电压基准?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saraswathy、

    1. 不需要、内部基准运行与输入时钟频率无关。

    2. 内部基准可拉取或灌入 5mA 电流、旨在用作测量 RTD 或热敏电阻的偏置源。  该基准也可用于其他目的、但在这些情况下、您可能需要添加 RC 滤波器来降低噪声。  由于需要为大于 1nF 的输出电容添加串联电阻、由于滤波器电阻两端的压降、这将影响负载精度、因此在这种情况下、我建议使用外部缓冲器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用