This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:施加数字电源时、模拟电源短路

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580223/dac60096-analog-power-shorted-when-digital-power-is-applied

器件型号:DAC60096


大家好、E2E 专家:

你好。

我想寻求帮助、以便对采用 DAC60096 的 PCB 进行故障排除。 我们的板包含六个 DAC60096、每个模拟输出都连接到一个配置为电压跟随器的放大器。 当我们仅施加+- 12V 模拟电源时、它从两个电压源汲取大约 300mA。 考虑到没有连接负载、它已经有点高了。 但是、当我们随后打开 3.3V 数字电源时、模拟电源似乎以某种方式短路、因为工作台电源会进入两个模拟电源的电流限制模式(超过 1A)。 数字电源看起来正常、消耗的 20mA 电流约为 40 μ A。

您能想到导致此问题的任何可能原因吗? 此处附上了 DAC 和放大器电路的原理图。 板上没有电源稳压器。 功耗直接从工作台电源获取。 提前感谢!

SCH_dac_conn_2-P2_2025-10-24.pdf

 SCH_dac96_2025-10-23.pdf 

还有一点、如果不提供数字电源、所有 DAC 芯片都感觉温馨。 但一旦发生、所有 DAC 芯片都会很快变得非常热。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:请直接联系我、我很乐意详细讨论。 frost@ti.com`

    Paul