This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:使用多频带模式

Guru**** 2890840 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1578673/dac37j82-using-multi-band-mode

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: DAC37J84

您好:

我们正在考虑使用 DAC37J82 对 2 个不同的基带信号进行上变频。 数据表中显示有一个多频模式选项、但没有图表显示它的工作原理以及求和的实际制作位置。 我们需要做的是、采用一个基带信号并将其置于-F1、然后采用另一个信号并将其置于+F2、然后将其输出为 1 个模拟 I/Q 信号。 它在此 DAC 中的工作原理以及是否可行。

谢谢您、

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vladimir  

    DAC37J82 具有一个用于上变频的 NCO/DUC。 如果您希望获得多个复数流 (JESD_M = 2)、您将希望使用 DAC37J8 4. DAC37J84 最高可通过 2 个 DUC/NCO 支持 JESD_M = 4 (I、Q、I、Q)。  

    此 DAC 会使 I 和 Q 一直保持分离、直到信号链的末尾(默认情况下,DACA 获取 I、DACB 获取 Q)。 用户可以简单地忽略 Q 信号、但仍会根据复数 DUC/NCO 的运行方式获得真正的复数输出(单边带)。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。