This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:PYTHON API

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580029/adc3669evm-python-api

器件型号:ADC3669EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

您好:

我之前在 E2E 上看到过、您可以使用某种 Python API 来配置 ADC3669EVM。 如果安装中已经包含该软件、有一个使用示例吗? 我希望能够通过 USB 端口配置 ADC EVM、同时不使用 TSWDC155 FPGA 板。 此外、我还想知道如何生成一系列要发送到 ADC 的 SPI 命令。

谢谢您、

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我们打算在您安装 GUI 时提供 API、我们将很快对此进行更新。 同时、您可以在以下位置下载 API:

    e2e.ti.com/.../adc3669api.zip

    您可以使用 GUI 为您的模式生成正确的 SPI 序列。 在连接 ADC3669EVM 和 TSWDC155EVM 后、您可以对 ADC 进行配置和编程、并在“Low Level“选项卡中查看 SPI 日志。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!