This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:修订版 A 设计文件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565977/adc3669evm-rev-a-design-files

器件型号:ADC3669EVM


工具/软件:

您好、

在哪里可以找到 ADC3669EVM 修订版 A 的完整设计文档

谢谢、
Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    它们位于: https://www.ti.com/tool/ADC3669EVM

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    感谢链接。 链路仅限 Rev C

    我需要 Rev A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    请给我发送一张 EVM 图片。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    请在下面找到我们的电路板图片。 在图片中 EVM9. 偏移量。 却在我们的板上 EVM11. 偏移量。  

    希望这有所帮助。

    谢谢、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    感谢您的耐心。

    请参阅随附的 REVA EVM 设计文件。

    THX、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC3669_2D00_REVA_5F00_DesignData.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    感谢您提供的数据。 尽管文件名建议 RevA、但其中的所有文件都是 RevB。

    请检查一下。 此外、是否可以共享 Orcad 设计文件?

    谢谢、

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    您的 EVM 是什么版本?

    遗憾的是、我们使用 Altium、因此没有提供 Orcad 文件。  

    您可以根据需要尝试转换它们吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我们的 EVM 为 RevA。

    此致、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我刚刚注意到您在网站上发送了一个 pic。

    请向我发送 EVM 顶部和底部的 pic。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob。

    网络上的 pic 和我们的一样。  别担心。 请查找我们的 EVM 的图片。

    此致、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    请参阅随附的、它们应与您的 EVM 相匹配。

    这些文件在文件名中显示 RevB、但我打开了它们、它们仍然是 revA。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC3669EVM-RevA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我将在下周检查并更新您的信息。

    谢谢、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请随时向我们发布。

    THX、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    以下是 ADC3669EVM RevA 电路板的设计文件以及原理图、设计图等。

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../8dd7a904-d309-4226-b0b5-81eaf70e78b7

    访问代码: W6!BNrN5

    您可能知道、此 EVM 已停产、不适用于我们在线提供的任何支持材料。 如果您愿意、我们很乐意免费将 EVM 与当前版本交换。 请告诉我。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:  

    我们发现很难打开 Altium 文件。

    因此,我们请求我们的 FAE 以 cahnge 格式和分享我们。 但这比预期的时间更长。  是否可以在您的最终转换?

    谢谢、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    感谢您分享数据。 我们无法访问 Alitum 资源。  是否可以共享 OrCAD 兼容文件?

    谢谢、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    此文件夹中包含远程信息处理的.pdf 文件(如果您只需要此文件)。 很遗憾、我们无法转换文件。 我也不建议转换文件,因为它可能不是 100%精确。

    此致、

    Luke Allen