This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:ADS112C04、带两个 RTD

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1580544/ads112c04-ads112c04-with-two-rtds

部件号:ADS112C04
Thread 中讨论的其他器件: ADS1220

您好、

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327605/ads112c04-could-ads112c04-be-used-in-two-channel-rtds-applications

在这种 dusisuson 中、您说 ts 可能会使 ADS112C04 与两个 TRD 协同工作。 此示意图使用了引脚 ANI0...ANI4。 但 ADS112C04 上没有 ANI4。 您指的是其他 ADS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    欢迎来到 Texas Instruments E2E 论坛、感谢您关注我们的 ADC!

    您链接的讨论包括 RTD 测量基本指南的屏幕截图  、其中显示了如何使用 5 个模拟输入来完成两个 2 线 RTD 的测量。 虽然 ADS112C04 上可能存在这种情况、但该帖子中的图表对于实现并不完全准确。  

    高侧参考设计  

    在将 RTD1 连接到 AIN0 和 AIN1 以及将 RTD2 连接到 AIN2 和 AIN3 时、使用 REFP 作为 IDAC 输出。 REFP 和 REFN 之间的 Rref 应至少是任一 RTD 上预期电阻的 4 倍。 电流将从 REFP 流经 Rref、经过 RTD1 和 RTD2、然后必须具有良好的接地连接、以获得理想的测量结果。  

    下面是这个使用 ADS1220 实现的示例、可用于设置 ADS112C04 (https://www.ti.com/lit/ab/sbaa235a/sbaa235a.pdf)

    原则上、您也可以将 IDAC 设置为通过其中一个模拟输入引脚流出、但这存在一些问题。 主要原因是串联电阻上的潜在压降、您很可能必须在不进行模拟输入滤波的情况下进行连接。 因此、该滤波器将无法为器件提供保护。  

    另一个选择是外部多路复用器、用于扩展模拟输入的数量。  

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    非常感谢您的支持!

    不幸的是,该散射是次优,因为你需要两个 RTD 的所有时间。 在我的应用中 客户决定使用一个或两个 RTD。 请您对此有解决方案吗? 我是否可以对其中一个使用 IDAC1、对第二个 RTD 使用 IDAC2?
    您指的是多路复用器?


    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我理解您的顾虑、同时使用两个。  

    另一款 可能更适合您需求的器件  ADS114S0x 、由于模拟输入的增加、这样就支持可选的功能。 两个 RTD 都能够共享低侧基准、并能够通过多路复用器切换以测量每个 RTD。 下面是 RTD 测量基本指南、图 2-9、2-10 和 2-11 可能很有用、具体取决于您选择在单个器件上测量多个 RTD 的 RTD。  

    该器件是否适用于您的应用?

    此致、  

    Andrew