This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:我们是否可以在 JESD 模式下设置 L=8、M=1

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581675/adc32rf55-can-we-set-l-8-m-1-for-jesd-mode

器件型号:ADC32RF55


您好团队:

我们是否可以在 JESD 模式下设置 L=8、M=1?

我的客户希望将每通道数据速率降至最低。

如果 L = 8、M = 1 不可能、那么哪种 JESD 模式可实现每通道最低数据速率?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    仅支持数据表中列出的 LMFS 配置。

    数据表中未明确说明 M=1、但可以通过使用任何 M=2 模式、忽略 FPGA 中第二个通道的通道、将该器件用作单通道。

    这是 RF5x 唯一可能的单通道模式。  RF5x 不支持像 8114 这样的 LMFS 模式。

     数据表显示了(第 65 页上)比率 (fserdes/fs)。 您可以用该比率乘以 FS 来计算串行器/解串器速率。

    旁路模式下每个 FS 的最低串行器/解串器速率为 82820 模式、但这会强制 ADC 分辨率低至 12 位、而不是 14 位(平均值为 1 倍)或 16 位(平均值为 2 位或 4 倍)。

    没有其他可用于 RF5x 的选项。

    此致、

    Rob