This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:关于上电序列

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581848/ads1251-about-power-up-sequence

器件型号:ADS1251


您好的团队、

 

数据表如下所述。 如果一些数字或模拟输入引脚不是低电平、会发生什么变化?

image.png

 

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 高桥则幸、

    为了满足绝对最大值规格、需要满足该要求。该规格规定、任何输入引脚都不能比电源电压高出+/–0.3V 以上、包括在上电期间。

    如果其中一个模拟或数字输入端存在电压比电源电压高出+/–0.3V 以上、则由于内部 ESD 二极管结构导通、电流可能会流入引脚。  如果该电流小于 10mA、则可能会导致器件在上电期间无法正确复位、从而需要再次下电上电才能恢复 ADC 的正常运行。

    如果数字或模拟输入引脚上的输入电流超过 10mA(或 100mA 超过几毫秒)、则器件可能会损坏。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用