This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7254:可以更改 ADS7254 和 ADS7952 的采样频率吗? 如果没有、您能为我提供替换芯片选择吗?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952, ADS7254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581139/ads7254-can-i-change-the-sampling-frequency-of-ads7254-and-ads7952-if-not-could-you-please-provide-me-with-replacement-chip-selection

部件号:ADS7254
ADS7952 系列中讨论的其他部分

您好:

我在设计中同时使用 ADS7254 和 ADS7952 转换器。 但是、在设计时需要更改这些 ADC 的采样率、我的问题是我是否能够更改这些芯片的采样率? 如果是、您能告诉我如何操作吗? 因为我在数据表中没有找到相关信息。

如果没有、您能给我一些关于更换芯片的建议吗? 它更适合相同的占用空间。

好极了  

nxw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ADS7254 和 ADS7952 采样率由 SCLK 频率决定。 对于最大/最小允许 SCLK 频率、请参阅每个器件的相关时序规格;有关 SCLK 与转换时间之间关系的更多详细信息、请参阅时序图。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 SCLK 用于通过 SPI 接口将数据传输出去。 芯片的采样率为 1MHz、因此无论 SCLK 有多慢、它都会只发送该时刻的数据、因此一些数据会因高采样率而丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定我是否理解上述问题。 两个器件的 ADC 转换时间由特定的时钟周期控制。 因此、以较慢或较快的速度运行时钟将控制该采样率。 让我知道我可以帮助澄清什么。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢。