This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:数据表中有错误?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582413/ads9224r-mistake-in-datasheet

器件型号:ADS9224R


大家好、E2E 专家:

你好。

我认为底部 3 行的第一列的协议名称错误、应该是 SPI_xy_Q_SDR。

这是正确的吗?

另外、 SDO_WIDTH[1:0]、00b 和 01b 的值的作用完全相同?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、  

    祝您愉快!  

    您是正确的、在第一列中、底部 3 行应该有一个“Q"而“而不是“D"。“。 感谢您提请我们注意这一点、我将提请团队对此进行更新、以便在下一个数据表版本中进行更新。  

    同样、对 SDO_WIDTH[1:0]= 0xb 进行更正时、每个 ADC 都适用于一个 SDO。

    此致、  

    Yolanda