This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:内核时钟设置

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581794/dac39rf12evm-core-clock-setting

器件型号:DAC39RF12EVM


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我使用 DAC39RF1xEVM GUI 在 DAC39RF12EVM 上设置时钟和寄存器。 当我跟随 AMD 时  JESD204C v4.3 LogiCORE IP 产品指南 (PG242)  规范文档指出、对于 JESD 协议 8b10b、时钟频率应为串行线速率除以 40。 当我尝试设置 11.7Gbps 的串行线路速率时、内核时钟应为 292.5MHz、但您的 GUI 似乎会将其设置为 146.25MHz。 它基本上是取线速除以 80。 您能否确认正确设置此项、以及它是否适用于以相同线路速率通信但使用 292.5MHz FPGA 时钟运行的 Xilinx FPGA?

image002.png

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danilo、  

    GUI 设置为与我们生成的通用 JESD204C 固件配合使用、该固件使用线路速率乘以 80 分频器进行 8b10b 线路编码。 我们的定制 JESD204B/C 固件也使用这个。  

    最新版本的 GUI(版本 3.2.0)包括 API 示例脚本(位于可执行文件所在的文件夹中)、此脚本可用于更改 FPGA 的时钟频率。 默认情况下、对于所有 16 位模式、EVM 都接受 DAC_CLK/16 作为基准时钟。 然后、您可以自定义 LMK 基准时钟分频器 、使其比 API 示例中使用的默认值高 2 倍。  

    您可以在此处更改此行以满足您的需求。  
    如果 JESD_LINK_LAYER == dac39rf1x_enux.jesd_JENC_64B66B、则 FPGA_clk_divider = 66 80

    最终目的  

    如果 JESD_LINK_LAYER == dac39rf1x_enux.jesd_JENC_64B66B、则 FPGA_clk_divider = 66、否则  40

    如果您不使用我们的通用固件、您只需删除任何 FPGA 设置代码。 我建议设置时钟、在调试点停止以设置 FPGA、然后设置 DAC、这样 脚本就可以获得正确的通道到达时间并相应地设置 RBD。  

    此致、  

    马特