This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:申请更换 MAX31850/MAX31851

Guru**** 2653025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582517/ads1120-request-a-replacement-for-the-max31850-max31851

部件号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:ADS1113ADS112C04

您好:

我的客户正在寻找 TI MAX31850/MAX31851 的替代产品

如果有产品可以替代 MAX31850/MAX31851 的功能并具有 I2C 接口、请推荐它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    我们没有直接交叉校准、但 ADS112C04 或 ADS1113 可能是 MAX3185x 的替代产品。 两款 TI 器件都是 I2C 接口。

    https://www.ti.com/product/ADS112C04

    https://www.ti.com/product/ADS1113 

    -凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    正如 Kyle 提到的、我们没有直接替换产品、但我们已经成功地将这些器件替换为 ADS112C04 系列。
    Kyle 提到的 ADS1113 可能不太适合、因为它在冷端温度测量中缺少内部温度传感器。

    ADS112C04 不实现冷端补偿或热电偶线性化算法。 这些需要在外部 MCU 中实现。 不过、为了帮助完成这项工作、我们开发了大量的温度测量固件库。 您可以在此处找到它: https://www.ti.com/tool/ADC-TEMP-SENSOR-FW

    此致、
    Joachim Wuerker