This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:SYNCB 信号

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, LMK04828, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582428/ads54j60-syncb-signal

部件号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: LMK04828

你(们)好

我正在对 ADC ADS54J60 的 FPGA 进行编程。 在其数据表中、ADS54J60 的 SYNCB 信号应更改为“高电平 — 低电平-高电平“。 Xilinx jesd204 IP 提供从低电平变为高电平的阶跃 SYNCB 信号。 在 SYNCB 的低电平状态期间、ADC 发送 K28.5 信号进行恢复。 我 很好奇、 ADS54J60 的阶跃 SYNCB 信号可以正常工作。  

另一个问题是 ADS54J60EVM。 ADS54J60EVM 具有两个用于时钟信号的 ADC 和 LMK04828。 我的应用需要两个 ADS54J60EVM。 当我使用两个 ADS54J60EVM 时、如何同步两个 ADS54J60EVM 的系统参考时钟和 REFCLK?

提前感谢您   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很遗憾地通知、我们的高速数据转换器应用团队目前没有可用带宽来支持大学查询。 如果资源带宽可用、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff